来源:我爱方案网
时间:2013-12-25
先从现在市场上比较有名气的几款智能手表入手,看看他们的蓝牙功能是怎样的。
Pebble:外形轻薄美观,e-paper显示屏在日光下如Kindle屏幕般清晰可见。Pebble内置振动器、三轴加速度计和
蓝牙2.1+ EDR(增强型数据速率)
以实现与手机的互联。电池寿命为7天,镜头耐磨,可通过USB充电,兼容Anroid和iOS。
三星Galaxy Gear:采用了一款1.63英寸AMOLED屏幕,分辨率为320x320,满足用户使用不成问题。其它配置方面,Galaxy Gear内置了单核800MHz处理器,512MB RAM+4GB ROM,190万像素摄像头。通话是通过
蓝牙4.0与手机本体连接
,是通过手机进行通话的。这在当今智能佩戴设备中还是属于高端级别的。
Sony SmartWatch 2:索尼SmartWatch 2(SW2)就像是Pebble智能手表,只是拿掉了开源的软件开发工具包(SDK),套上了一个彩色触摸屏。像Pebble,SW2也缺乏摄像头、麦克风、扬声器等类似智能手机的配备。这意味着SW2永远也不会有Galaxy Gear那些更为抢眼的特征功能。索尼不要这些,而是选择了把重点放在基本的智能手表硬件配置上。
支持蓝牙3.0
,支持Android 4.0系统,不兼容iOS。
高通Toq:
Toq只支持蓝牙3.0而不支持蓝牙4.0
。Toq的开价有点匪夷所思,因为349美元的价格比Pebble的两倍还要高。而Pebble能够提供类似的功能。当然,高通会告诉你这不是一个典型的消费产品,更多的是作为Mirasol显示技术的参考和示范。Mirasol是高通的一项长期计划。Mirasol还是一项有前途的显示技术,功耗极低,但制造过程复杂,多年来成本阻碍着低功耗的发展。
cookoo watch:
支持蓝牙4.0
,超低功耗,超长待机,不像其他蓝牙手表隔个几天充电,比起smart watch更节电。CooKoo手表与手机连接的主要功能以提醒为主,它可以可提醒电话来电、未接电话,或是提醒行事历上的事件等等。
从以上的对比中可看出支持蓝牙4.0的智能表居多,那么蓝牙4.0有什么优势呢?
蓝牙4.0相比蓝牙3.0重要的特性是省电技术,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密也是蓝牙4.0的特性。
蓝牙4.0低功耗模式有双模和单模两种应用。双模应用中在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此可以保证成本的低廉。同时蓝牙4.0 加入了低能耗(Bluetooth Low Energy,BLE)技术,其峰值能耗仅为传统蓝牙设备的一半。同时在待机状态下蓝牙模块将会自动进入休眠模式,功耗几乎可以忽略不计(之前的蓝牙不关闭情况下仍然会消耗电量)。
蓝牙4.0依旧向下兼容,包含经典蓝牙技术规范和速度24Mbps的蓝牙高速技术规范,三种技术规范可单独使用,也可同时运行。
智能手表电池一般做到400mAh左右,如果做到700mAh会影响美观,因此这也是大多数智能手表厂家没有做wifi、3G和GPS等功能,在蓝牙部分也都向低功耗的蓝牙4.0标准靠拢。但蓝牙4.0目前智能传输数据还无法传输音频,蓝牙3.0是可以的,因此在交流会上有工程师提出在以后的发展方向可采用两种蓝牙标准共存,即在接听电话时自动开启蓝牙3.0模块,通话结束之后关闭3.0模块,普通数据传输用4.0模块。对于这种方案成本会增加,但带来的实际价值也会增加,到场的开发者和工程师们也没有做过这方面的尝试,因此这种方案只是一个参考方向。