两年前,谷歌公司曾经涉足过智能恒温器领域,但是以失败告终。现在,谷歌公司似乎又忍不住重新开始对智能恒温器的研究。根据国外媒体Engadget的报道,目前该公司已经开始进行支持网络连接的智能恒温器的测试,可以帮助用户监测家中的能源活动和使用情况,并且即时做出相应的调整。
谷歌恒温器产品图片
谷歌公司在2011年涉足的项目是一款名叫“能量度量计”(PowerMeter)的网络仪表,可以对整个家庭的能源使用情况进行追踪。不过由于该能量度量计在大规模量产上具有一定的困难,因此该项目面临了夭折的结果。而当初谷歌公司在研究这个项目是表示可以对消费者家中消耗的能源情况进行全方位的掌握,并且通过调整和设置多可节省15%的能源消耗。 据报道,新的节能计划中的一部分设备被称作“EnergySence”,但是谷歌公司本身并不会生产硬件,而是将这个任务交给第三方的Ecobee公司制造。虽然Ecobee公司首席执行官StuartLombard表示该公司并没有与谷歌公司正式合作,但是他依然补充表示这家搜索巨头可以继续使用该公司的硬件。 在恒温器领域,为有名的莫过于Nest,它以智能恒温器起步,目前已涉足到烟雾探测器领域。Nest的智能恒温器是通过Wi-Fi和蓝牙连接智能设备(包括冰箱,网络摄像头等设备),然后把各种数据上传到云端。而谷歌的研究并不是为了与Nest直接竞争,Nest的目的是为了使空调更加智能,调整、反应、变化是Nest的重点。而谷歌的“EnergySense”采用的是不同的方法,使用温控器作为网关对家庭能源监控,某种程度上将越来越多采用无线连接方式的设备进行集中控制。根据外界的猜测,谷歌公司的终目标是为了提高能源电网的效率并用这些收集的数据构建应用程序和服务。 目前来看对于谷歌公司来说研发智能恒温器已经成为了一个很好的契机,毕竟智能家居产业已经开始处于上升的阶段,并且在2014年物联网也即将成为非常热门的领域。谷歌公司正在招募非正式的谷歌员工为“受信任的测试人员”来测试包括圣路易斯州、密苏里州及其它地区的服务。