• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel兵屯深圳,意欲何为?

来源:煮机网
时间:2013-12-25

分享至:
近一段时间,Intel和深圳众多小厂商关系密切的不得了,除了超低白菜价提供芯片以外,Intel在支持小厂商推出平板产品上不遗余力,给了7*24小时的技术支持服务,甚至Intel的高层也频频到访深圳。直接和小厂商小老板见面,让这些草根小老板受宠若惊。Intel为何不惜血本扶持这些小厂商,背后的大战略是什么,Intel意欲何为呢?我们来做一个解读。一、犯下历史性错误的Intel在2007年苹果二次崛起之前,Intel是IT行业的超级巨头,提供了跨越多个领域的硬件产品,PC和服务器如日中天不说,在移动领域,Intel的PXA系列也一直是性能强的,更有无线MMX的自己指令集。在ARM9的时代,做出了ARM11的性能,其程度丝毫不逊于今天苹果的A7。但是,就在移动领域爆发的前夜,Intel觉得Arm系列处理器不赚钱,卖掉了。而苹果崛起的时候,用了三星的Arm 11处理器,Intel作为苹果的合作伙伴,自动放弃了这个金矿。其后几年,苹果一飞冲天,安卓紧随其后。不仅仅是移动市场的问题,ARM从手机到平板,甚至进入了低端服务器的市场,而wintel联盟步步后退,Intel也风光不再。二、Intel的第二个错误在犯下历史性错误之后,Intel进行了补救,制造了ATOM处理器,也往低功耗的路线上去走,但是ATOM的核心来自古董级别的P54C(经典奔腾,连奔腾MMX都不是),虽然顺序执行理论上可以减低功耗,但是真正出来,性能功耗比相比ARM并没有优势。更糟的是Intel在操作系统上押错了宝,自己先搞Moblin还说的过去,但是到了安卓已经很明显成为主流的时候,还去和诺基亚搞Meego就错了,而且两家貌合神离,各自搞一套。后没搞成不说,被微软的木马爱罗普抄了后路。白白浪费了一年多的时间。而这一年多,移动操作系统大势已定,安卓大众,IOS高端。不幸的是,两个系统都是伴随着ARM成长起来的,Intel被边缘化了。三、Intel的努力Intel回头再来支持安卓,但是为时已晚,不仅仅是安卓系统的问题,市面上大多数程序,都是基于ARM的处理器开发,为了性能绕开安卓的虚拟机。Intel的X86指令集去支持这些程序兼容性问题多多。而Intel又放不下架子,找联想合作的K800价格极高,没有人买,后惨淡的超低价处理。兼容性差同时还带来性能不佳,糟糕的情况,在一些安卓应用程序中只能发挥出三分之一的性能,速度也慢了。速度慢、兼容性差、价格高,结果就是没人买,没数量。而没数量,从谷歌的安卓系统,到开发各个应用的软件商,就没有必要为了支持X86去努力,去改进兼容性,去提升性能。于是速度就更慢,兼容性就更差,Intel在移动领域陷入了死循环。CEO都要做检讨。四、Intel的破局Intel在这种情况下终于清醒了过来。研发给力,开发出来了Bay Trail核心的ATOM处理器。这款处理器保持了低功耗,而性能能达到同频酷睿2的水平。理论性能远超ARM现在的产品,即使在兼容性糟的情况下,只发挥出三分之一的性能,也能达到四核A9的水平,日常应用完全流畅。有好产品还要有软件配置,而之前的死循环需要打破,Intel于是做了一个正确的选择——深圳。深圳有成熟的电子产品产业链,无数有实际产品开发制造经验的工程师和熟练工人,而且低成本。可以把Intel的处理器快便宜的转化成平板、笔记本电脑、手机......于是,Intel发力深圳,给了15美元的超级白菜价(考虑到Intel昂贵的研发和工艺,这个价格可能是赔本的),提供7*24小时的超级服务,高层频频到访。订出来4000万的出货目标。目的只有一个,让Intel处理器的安卓设备快便宜的到消费者手中。即使在兼容性差的情况下,Bay Trail核心的平板也有竞争力,而在兼容性好的情况下。Bay Trail核心的平板要远远快于市面上的其他安卓平板,用IOS的iPad Air也不是对手。而白菜价,让Bay Trail核心的平板竞争力十足,还有兼容window,完全替代低档笔记本电脑的大杀器。市场前景非常看好。五、Intel的目的和未来有人说,市场前景在看好,出货再多,Intel也是赔钱啊,赔本赚销量是为了什么?很简单,为了X86的兼容性,当X86的安卓设备达到4000万,1亿,2亿。各个安卓软件商在出新版本的时候,就会考虑X86下的兼容性和性能。谷歌在出安卓5.0、6.0的时候也会考虑X86的兼容性和性能。这样,X86就可以和ARM同一起跑线竞争,而理论性能,工艺,前景,X86都是占优的。就是说,现在Intel赔钱出货,追上软件差距。未来Intel在移动领域就会有绝对的性能优势。Intel先会在平板上复制PC时代的光荣。而Intel的算盘还不止于此,Intel收购了英飞凌,基带和应用处理器的集成很快就可以完成了。而完成之后,在智能手机上,Intel可以直接挑战高通、MTK的地位。Intel有工艺优势,可以做出比高通、MTK更快性能更好的芯片。而平板解决了安卓和X86的兼容问题之后,在智能手机上的兼容问题自然而然就解决了。Intel可以在未来几年,从PC到平板,从平板到智能手机全面逆袭,靠工艺和技术优势把ARM的市场份额一步步夺回来,重新成为IT行业的超级巨无霸。这才是Intel真正的目的。所以,屯兵深圳,赔本赚吆喝,不过是Intel的卧薪尝胆而已。
标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻