• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

CES 2014家电看哪些 不只有曲面电视

来源:腾讯
时间:2013-12-25

分享至:

12月24日消息,作为世界上著名的消费电子展会之一,美国拉斯维加斯CES大展将在明年一月份正式拉开帷幕,来自全球的IT、家电厂商都会利用这个平台展示他们的产品、技术和理念。对于每年的CES来说,家电产品可能并不是这个展会上的重头戏,但是随着平板电视、智能家居产品的大红大紫,许多家电类新品也逐渐成为了这个展会上不容忽视的一个重要组成部分。下面,我们就来看看家电领域中将会有哪些值得关注的新品或新技术会出现在明年的CES展会上,而这些新品又会将行业引领向哪个方向进行发展。

一、除了4K、曲面电视 机顶盒也不容小视

平板电视无疑是所有家电产品中关注度的一个类别,每年的CES展会上都会涌现出很多的技术与理念,这些产品也都指明了当年平板电视的发展方向,如3D技术、智能化等等都是当初在CES上先崭露头角再普及到市场当中的。那么,2014年又会出现哪些新奇的事物有可能会占据我们的眼球呢?也许你从下面我们所罗列的这些产品中将会看出一些端倪。

1、曲面电视向着大屏化发展

三星即将在CES推出的105英寸超高清弧形电视

在今年的平板电视市场出现的技术中,4K超高分辨率、OLED以及曲面(弧形)电视都已经出现在市场中,尤其是4K超高清电视已经开始大批量上市,但曲面电视还仅仅处于试水阶段。不过,三星、LG等厂商依旧没有降低在这个方面的投入,并且将UHD超高清技术加入其中,并且让屏幕尺寸变得更大。有消息显示,三星将和LG不约而同的在CES 2014展会上推出他们105英寸弧形液晶电视产品,并且都具备5120×2160超高分辨率,屏幕比例为21:9,更加有利于消费者观看超高清影片。

从这类产品的推出,我们也可以预测韩系电视厂商今后的发展重点依旧是大屏幕、超高清分辨率以及曲面显示技术,当然我们也相信两家厂商同样会在CES上展示OLED电视产品。

2、操作系统或有“新”面孔

LG即将推出的WebOS智能液晶电视

其实除了电视产品以外,操作系统的变革有可能也会成为未来智能电视发展的一个趋势。我们都知道,目前大多数智能电视采用的都是基于安卓开发的系统,而LG则即将在CES展会上推出一款采用WebOS系统的液晶电视产品。

WebOS先由Palm开发,随后惠普收购了Palm公司,该操作系统也自然传到了惠普的手中,随后惠普宣布WebOS开源,也让其像安卓一样能够被更多的厂商进行应用,其也具备一些非常先进的操作理念,不过智能操作系统目前强调的是生态链,而不是单纯比拼单品性能,这是目前WebOS需要面对的难题。不过至于WebOS能够在电视上有怎样的表现,还是能够引起人们的兴趣。

3、机顶盒战场硝烟再起

新一代Google TV会是什么样子非常值得大家期待

而在系统变化的同时,作为智能家居的大屏幕入口,机顶盒、电视棒的涌现无疑也将成为本次展会的亮点。也许,谷歌将会成为这个领域中的领航者。

谷歌现在的一举一动都被大家广泛关注,在家电行业,谷歌同样进行了深度的渗透,如之前推出的Google TV机顶盒,Chromecast电视棒,以及目前各大智能电视采用的安卓系统等等。而在CES上,谷歌很有可能推出新一代Nexus机顶盒产品。

谷歌之前推出的Nexus系列产品只限于手机和平板电脑,现在其也即将进入电视市场。之前的流言称,该设备会主推视频会议和游戏功能,用户将可以通过触控屏幕控制器来进行安卓游戏。这款产品虽然不支持电视节目直播,但它可以播放网络串流视频(可用手机或平板操作),而且价格据说也极具竞争力,有望帮助谷歌在客厅中进一步拓展自己的广告业务。

小结:以上我们介绍的都是即将在CES2014展会上推出的与平板电视相关的产品,我们可以看到在技术端不断给大家带来惊喜的依旧是韩系企业,而曲面显示技术将成为重点,也预示着2014年曲面电视将会越来越多的出现在大家的视野中。此外在智能电视本身以外,一些周边产品也将加入到这场没有硝烟的大战中,后谁会胜出?那种形式的产品会笑到后我们还真不好在此妄言。

二、智能家居的起航点

家电产品种类繁多,远远不止电视这么简单而已,再加上智能家居概念的一步步推进,或许你将在未来可以充分利用云端应用和各种移动设备来进行完全意想不到的操作。而在马上到来的CES上或许你就能看到这些未来应用的一个雏形。

1、电源插座成智能家居切入点

也许你对智能家居的概念比较模糊,还只是停留在电影中那些虚幻的画面里。但这一切,或许都是从一个小小的电源插座开始的。我们知道,电源插座从发明到现在已经经过了数十年的时间,但相信你从来没有听说过可以用蓝牙来遥控操作的电源插座吧,而这或许就将成为未来智能家居的基础切入点。

此前,Powertech就展示了这么一款产品,它提出了"近场控制电源管理方案"概念,透过蓝牙 3.0 连线便能管理单一电源和延长排插。而我们还见到过一种智能开关,它的原理与蓝牙插座接近,同样是通过手机中的APP来实现管理和监控,例如电量消费跟踪功能,能让你监视连接设备的正常运行时间和用电情况,比如你家中的电视机、电冰箱每个月耗费多少电等等。我们所提到的这些插座虽然不一定都会在CES上出现,但是作为智能家居产品的基础类别,无疑将会成为一种趋势。

2、照明设备的变革

飞利浦Hue智能灯泡

电视、空调、冰箱、洗衣机,甚至是开关和插座都变得智能了,那怎么可以少得了灯泡呢。作为我们生活中重要的电器产品,灯泡的全面智能化,也让我们看到了智能家居在另一个的重要体现——照明设备的变革。

此前,我们曾经见过飞利浦的一款智能灯泡产品,它的外观与普通灯泡并没有太大的区别,同样也是采用了通用的螺丝拧入型设计,可以安装在厨房,走廊和客厅等等你任何想要安装的地方。但是,它所不同的是内置了Hue Bridge,可以通过网络连接起来,实现各种照明效果。而且,它的使用寿命达到了15000小时,可以比普通灯泡节约80% 的电力。

其实这类产品不用等到CES,我们现在就可以在一些国外的报道中见到各种型号的产品,但始终因为各种原因,普及度还远远不够。而明年的CES或许将是这类产品走入寻常百姓家的一个起点,从这里我们也看到了未来智能家居中的一丝“曙光”。

3、从“控制”到“应用”的转换

如果你认为上面的插座、灯泡,以及你所见过的各种智能微波炉、冰箱、洗衣机等等产品中体现所谓“智能”的方面仅仅是一种控制方式而已,那么也许在明年的CES上,智能家居从“控制”到“应用”的转换会让你眼前一亮。例如,此前我们所见到的LG RFID无线食谱技术就是一个好的例子。

LG RFID 无线智能电子食谱技术可以应用在多种厨房电器中

LG RFID无线智能电子食谱技术可以应用在多种厨房电器中。使用中,首先你要给你的食物分配一个标签,然后你家中的电器(比如烤箱、电磁炉等)也要分配不同的标签,两者之间碰触完之后,相关的显示终端(我们可以将其理解为无线电子智能食谱)就会给出具体的烹饪细节。这中间,智能食谱会和服务器产生数据交换,获得相关做法,你只需按着步骤来就行,大大解决了现有印刷版食谱的一些局限性。

我们所举的这个例子只是目前所见到的一个简单智能家居实力应用而已,相信这种真正智能化的应用方式将会成为未来智能家居中的一个亮点。而在明年的CES中是否还会有更加新奇的应用出现,让人非常期待。

小结:随着智能元素的加入,一些看似与智能毫无关联的配件,如开关、灯泡以及插座等等实际上都可以变得更加智能化,与手机进行搭配后,人们可以采用远程或自动化的方式来控制它们,让这些配件变得更加聪明、可靠。而除了这些以外,“智能”给家庭生活实际应用方式的变化可能比现有只是在“控制”层面的体现要更加实际,也让未来更加诱人。

三、CES上的调剂品——那些新奇的小家电

CES预示着未来一年科技的发展方向,这一点毋庸置疑。而通常在CES上看到的一些新品或许短时间内不会成为未来主流,但它们的出现将会在很长时间内成为大家对未来生活的一种期待和向往成为我们茶余饭后的谈资。就像我们下面提到的这些产品一样,你将会从它们身上勾勒出未来生活的一个大致轮廓。

1、与多媒体手段的充分融合

通过全息投影的方式来与用户互动

小家电看似简单,但如果有多媒体手段的介入,可能会给你一种从未有过的应用体验。例如,我们此前所见过的Global Chef智能烹饪设备,它可以通过激光全息照相技术,让你和各种厨艺大师或是名人一起在家做饭,非常酷炫。

Global Chef是由一个智能碗和一台全息影像设备组成的。使用者将一系列食物放入智能碗中,选择一种模式后,就可以开始感受Global Chef惊人的魅力了。一旦用户按下“on button”按钮,就会出现一个全息影像的用户界面。这个用户界面是靠各种手势控制的。有了这台装置,你可以和远在千里的爱人一起做饭,或是从师于世界顶级的厨师。

2、移动化趋势更明显

更便携的小家电

毫无疑问,移动设备的迅猛发展已经完全改变了我们的生活方式,随时随地感受科技已经不在是一种奢求。而在家电领域中,除了电动剃须刀这样的产品,你又还能想到哪些是可以移动应用的呢?在未来,或许一些你现在认为不可能移动使用的小家电也将会“动”起来。

此前,我们就见过一种便携式空气净化器,可以让大家边走边享受到新鲜干净的空气。这款空气净化器既可以放在家中净化空气,还可以当作装饰物佩戴在身上。在连接了指定的软件程序后,我们甚至可以在任何地点存储自己喜欢的气味。

当然,我们在这里只是随便举一个例子而已,或许在CES上你将会看到比这款便携式空气净化器更“酷”的产品,它或许是电烤箱,也或许是饮水机,没准你会看到一个可以放在兜里的电磁炉也说不定。

小结:小家电产品中是容易发挥人们创意的平台,其可以在外观造型、功能、操作方式等方面着手,创造出给人眼前一亮的事物,而CES将是这类产品好的展示平台。

小结

家电产品近几年一个的趋势就是变得更加智能化,这一点在平板电视上得到了非常明显的体现,也是在家用电器中智能化做的彻底。可以看到,新品基本上都搭载了智能化的系统,包括即将在CES上展出的三星与LG的曲面电视也都是如此。除此之外,明年的CES注定将是智能家居产品的一个起航点,小到插座、灯泡,大到冰箱、洗衣机,从“控制”到“应用”的转换将成为未来智能家居的一个重要发展方向。至于那些新奇好玩的小家电,相信CES也同样不会让你失望。

标签 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻