来源:日经电子
时间:2013-12-25
新技术(右)与原技术(左)比较
液晶背照灯原来主要采用由蓝色LED芯片和黄色荧光体组成的LED器件,采用这种背照灯的液晶面板的色彩表现范围为NTSC(CIE1931)比72%。夏普曾使用由蓝色LED芯片与红色荧光体和绿色荧光体组成的LED器件、在部分广色域液晶面板上实现了NTSC(CIE1931)比为83%的色彩表现范围,但这种情况下存在的问题是画面亮度比使用黄色荧光体的液晶面板降低了20%。
夏普此次在蓝色LED芯片上组合使用全新材料的红色荧光体和绿色荧光体,兼顾了NTSC(CIE1931)比90%的广色彩表现范围和高亮度。使用中小型液晶用的0.4mm厚产品时,据夏普介绍,“液晶面板的画面亮度是使用黄色荧光体时的97%,基本可以保持原有亮度”,而且,由于色彩表现范围扩大,“可以显示有立体感的影像”。
夏普表示,此次产品相对于以前的广色域液晶面板能够提高亮度的原因是“开发出了转换效率(蓝色LED芯片发出的光照到荧光体上转换成不同波长的比例)高的全新材料的红色荧光体和绿色荧光体”。据介绍,红色荧光体是荧光体厂商专门为夏普开发的,绿色荧光体是夏普与荧光体厂商共同开发的。
除了转换效率高以外,还提高了红色光谱的峰值强度,减小了峰值宽度,因此实现了红色光和绿色光峰值重叠小的光谱分布。由此,色彩表现范围也由NTSC(CIE1931)比83%提高到了90%。