来源:国际电子商情
时间:2013-12-25
2013年可谓是智能穿戴元年,各行各业都将其视为智能手机之后的下一波热点。各大研究机构也纷纷画饼,其中英国IMS Research就预测到2016年穿戴式产品市场规模达到60亿美金。ABI Research则预测2018年全球穿戴式智能设备的出货量可达到5亿台,年复合增速达到50%以上。
不过在穿戴设备的发展过程中,也面临产品定义不够明确、产业链及生态环境不够健全、刚性需求缺失等多重困境。为了满足不断增长的穿戴市场,各大半导体厂商纷纷推出或准备推出多种高性能以及低功耗的MCU、MEMS以及周边产品。在12月20日深圳举行的一场穿戴式电子设备应用与技术论坛上,就吸引了包括意法半导体、土曼、北高智、Bluetooth SIG在内的可穿戴领域上下游厂商来共同讨论目前该行业的发展现状及未来发展趋势。
智能手表的两种发展方向
北高智科技产品经理尚高明在详细介绍了智能手表发展历史之后,也提到了目前智能手表主要的两种发展方向:
其中种是采用MTK等手机AP来实现的方案。这种方案一般采用较高主频的主控平台,比如三星的Galaxy Gear。同时其产品定位也是拥有通信模块,可独立于手机之外运行。一般这种产品采用Android系统,可实现拨号通话、短信息收发查询、邮件收发查看等功能,同时支持APP的安装于卸载。由于采用较高主频,因此待机时间一般在1~3天之内。目前深圳有许多之前从事手机方案的公司在做类似的项目,但是支持这种产品的AP厂商还比较少,所以大多智能采用手机平台来做。
另一种产品则采用低功耗的MCU(微控制器)来实现。目前包括意法半导体、德州仪器、Silicon Lab在内的半导体厂商都提供相对应的产品及解决方案。其产品定位主要是智能手机的配件,拥有差异化的功能。其功能实现比较简单,同时采用嵌入式小内核的RTOS实时操作系统。尚高明表示,北高智目前主要倾向于MCU的解决方案,其EFM32方案采用Silicon Lab基于Cortex-M系列的产品,主频可做到48Mhz,加上超低功耗的RTOS系统(RTX、FreeRTOS、μC/OS-Ⅱ/-Ⅲ),待机功耗可以小于1μA,运行功耗可做到220Μa/MHz。产品待机时间可以做到10天以上。
他同时认为,未来穿戴式设备只有颠覆者才有可能成功。其产品的重点在于待机时间而非性能。未来可穿戴设备一定是将科技与时尚相结合(说人话就是外观要做得更漂亮精致);同时要做到跨领域技术的融合(说人话就是要将各种硬件数据接口、各种移动互联网应用、云服务、Sensor技术整合起来,让消费者的体验得到提升)。