• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三大主流可穿戴式设备显示屏供你选!

来源:我爱方案网
时间:2013-12-25

分享至:

【导读】对于目前的穿戴设备来说,主控、屏幕、蓝牙基本上是构成整个硬件方案重要的三大件。北高智作为 元器件代理商 ,目前代理多种针对穿戴式产品的低功耗显示屏幕,在智能手表中,选择一款好的显示屏能大幅度降低功耗。接下来我们来对比下三款主流的智能手表显示屏。

夏普 Memory LCD 功耗敢不敢再低一点


目前常用的低功耗显示屏除了常用的TFT(ipod nano屏)之外,还有夏普近推出的Memory LCD。这种屏幕上的像素点被设计成可存储电荷的电容体,当液晶像素显示后,仅需要极低的待机电流,在不刷新时几乎不需要功耗。特性类似于可存储的记忆体。屏幕的显示成像是采用发射式原理。这种屏幕有点类似于E-ink屏,由于本身没有光源,需要外加背光,但是只有黑白两色,没有灰阶。其优点在于静态功耗极低,仅5μA,动态刷新在16μA,而TFT屏功耗普遍在mA级别。

E-ink 打造柔性之美

E-ink屏也是比较常用的低功耗屏,土曼用的就是E-ink屏。因为仅在显示屏像素刷新时耗电,在断电后具有现实保存能力,同样可实现超低功耗。其产品特点在于可弯曲性,可以满足ID设计上的多重需求。不过缺点在于刷新速率较慢(200ms),在需要实现一些较炫的界面时体验不是很好。同时其成本也偏高,1.77寸的价格目前在20美金左右。

Mirasol 色彩动人


Mirasol屏是高通推出的一种低功耗显示技术。模仿蝴蝶翅膀和孔雀羽毛的成色原理,借助阳光反射让显示屏保持清晰。由于其屏幕只在像素颜色改变时才需要消耗电力,因此功耗极低,尤为适合需要长时间显示固定的电子设备。Mirasol屏与E-ink屏一样也需要加背光,但是Mirasol可以实现一些彩色的效果。尚高明也坦言,目前不容易拿到这款屏,具体体验有待产品量产后会比较了解。
以上这几种屏是北高智目前主要代理的几种低功耗屏,根据得到的路边社小道消息,苹果的iwatch将会采用OLED屏,尺寸在1.75~1.8寸之间,其待机可以做到一周充一次电。

标签 元器件代理商 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻