来源:ICkey
时间:2013-12-24
电子元器件采购平台教您巧辨LED大屏好与坏,专业的研制、设计,严格的生产管理,企业从元器件、材料的选用,从先进的自动化操作机械到生产过程的严格质量控制(包括中间部件的老化处理),每个环节都影响着LED显示屏的质量。那么怎样辨别LED屏的好坏呢?下面几点希望能够给您带来一些启发。
平整度LED显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
色彩的还原性色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
有无马赛克、死点现象马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。死点是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
有无色块色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
白平衡效果白平衡效果是显示屏重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。ICkey电子元器件采购网拥有专业电子技师为您解答各类相关问题!