来源:工商时报
时间:2013-12-24
大陆知名面板大厂京东方昨(23)日宣布,已于近日研制出9.55寸的AMOLED(有机发光 二极管 )柔性显示屏,这象征大陆企业在柔性显示领域取得了突破。京东方A昨日股价上涨0.49%至2.04元人民币。
证券时报网报导,京东方本次研制的该款柔性显示屏是基于Oxide TFT(氧化物-薄膜 晶体管 )背板的柔性AMOLED显示幕,使用塑料基板,屏厚度小于200微米,可弯曲的曲率半径小于20mm,居水平。
报导称,京东方多年前就已进行柔性显示技术的研发,已掌握了柔性基板制作、氧化物TFT、OLED发光层制备、薄膜封装及剥离等柔性显示技术重要工艺并完成了工艺集成。此款柔性显示屏的研制成功,也象征大陆企业在柔性显示领域取得了技术与工艺的突破。
据了解,京东方鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线已于今年11月下旬投产,合肥第8.5代氧化物TFT-LCD生产线也预计今年内将投产。
大陆面板业内人士认为,随着柔性显示技术进一步扩展到车载显示、平板计算机和可穿戴设备等多种产品上,柔性显示市场有望实现快速增长,未来7年其出货量将激增到将近250倍。
另外,本月17日京东方在股市收盘后发布公告称,12月16日,公司下属公司合肥京东方光电科技有限公司获得合肥市政府提供为期3年、每年1.5亿元人民币贷款贴息,该收益将计入当期损益。