• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

你还没有圣诞树么?马上动手DIY发光圣诞树吧

来源:我爱方案网
时间:2013-12-23

分享至:


【导读】圣诞节虽然是洋节,但是圣诞节在中国过的却相当热闹啊!现在只要你逛街就能看到商场广场绝对会有一个圣诞树笔挺挺得立着!圣诞节马上就要来了,你还没有圣诞树么?现在就来动动手,做一个小型环保的发光圣诞树吧。  

第1步材料准备  

  1x    PIC12F689 或者PIC12F675 (PDIP8)  
  1x    8脚的IC插座  
  1x    LM7805 5V稳压器  
  1x    0.1uF电容,50V (1206 SMD)  
  1x    10uF电容,16V (1206 SMD)  
  10x  220R电阻,1/4W (1206 SMD)  
  9x    220R电阻,1/10W (0603 SMD)  
  1x   10K电阻,1/10W (0603 SMD)  
  18x  绿光led  (0805 SMD)  
  10x  蓝光led (0805 SMD)  
  1x    白光led (0805 SMD)  
  1x    按钮 (5mm高)  
  1x    9V电池线夹  
  1x    9V电池  
  1x   15x8cm PCB  
  1x   12cm 散热风扇(8cm的也可以)  

  如果你要加上速度控制器,那么还需要:  
  1x  LM317  
  1x  220R电阻(1206 SMD)  
  1x  5K电位计  
  1x 12VDC电源或者电池  
  4 米长的线缆,用于连接直流电。  

  所需工具:  
  - 电烙铁(15-25W)  
  - 0,5mm硬心焊锡  
  - 剪刀  
  - 尖嘴钳  
  - 小刀  
  - 金属直尺  
  - 双面胶  
  - 放大镜  

  另外你还需要制作PCB板,以及对微控制器进行编程。用于制作切割PCB板的材料有:  
  - 尖头的标记笔  
  - 杂志废纸  
  - 氯化铁腐蚀剂  
  - 小海绵  
  - 手套  
  - 塑料胶(或电熨斗)  



第3步钻孔  

  在印刷好的PCB板对应位置钻孔。在按钮等位置钻1mm的孔。  



第2步制作电路板

  下载下面链接里的PCB文件,打印出来。按照这张图制作出来的PCB尺寸是15x8cm。  

  DIY发光圣诞树相关文件(PCB板、hex文件)      :       //www.52solution.com/led-dl/7006  



第8步完工  

  后把装置接上电源,慢慢的提高风扇的电压。如果听到噪声,则需要停下风扇,检查圣诞树的平衡情况,把圣诞树调整好。  

  做好的圣诞树可以放在桌上的饰品,也可以当作礼物送给别人。是不是很炫呢!  



第6步测试电路板  

  在不加微控制器的情况下,将电路板接上电源。应该可以看到LED点亮。  

第7步安装风扇  

  把PCB板焊接到底座上,需要摆在正中央,并且垂直于底座。  

  然后把电池固定在底座下面,可以使用热粘贴剂、环氧胶或双面胶。  

  接下来把圣诞树固定到风扇中央。这里需要用尺子和笔找到风扇的中点。  



第5步芯片编程

  下载hex文件,用下面的语言编入芯片:  

  __config _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT  

  使用了2.0 Firmware升级版后,该制作可以由5种旋转模式和一种停止模式(默认)。  

  DIY发光圣诞树相关文件(PCB板、hex文件)      :       //www.52solution.com/led-dl/7006  



第4步焊接  

  这一步进行SMD焊接。由于SMD元件非常小,所以通常需要使用放大镜。  

  SMD焊接的基本步骤是先焊接焊接的基本步骤是先焊接焊盘,然后把元器件放上去,将引脚位置对好再焊接。听起来很简单,但过程中有可能会漏掉焊盘,所以还需注意以下几点:  

  - 把电路板的顶部转到右边:  
  - 预焊接所有顶部的焊盘;  
  - 在顶部焊盘上放置元器件;  
  - 把PCB逆时针转90º;  
  - 预焊接所有右边的焊盘;  
  - 在右边焊盘上放置元器件;  
  - 再把PCB逆时针转90º ;  
  - 焊接底部的焊盘;  
  - 转动PCB 90º,焊接左边的焊盘;  
  - 焊接主元件的个引脚,然后把其他元器件对齐;  
  - 把元器件和跳线全部焊接好。  
  - 另外需要特别注意LED的极性。  


标签 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

更多新闻