来源:互联网
时间:2013-12-23
近日,布鲁克宣布成功安装世界首台紧凑型,占用单层实验室,主动制冷900兆核磁共振波谱系统(NMR),用户为美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD )。 此系统采用了Aeon 技术,在磁体设计中集成了先进的制冷技术,与传统磁体需周期性制冷笔芯不同。该系统可以为客户带来无与伦比的便利性。
Ascend Aeon 900是一种无需液体氮,而是用氦再液化技术的超导磁体系统。它可以长期的,无忧无虑的操作,无需用户维护。传统900兆的磁体需要占用两层实验室,因为在超导体,焊接技术和磁体设计方面的进步,新的紧凑型Ascend? Aeon 900磁体可以放置在单层实验室。现在,研究人员可在有限的实验室空间里受益于超高固体NMR的灵敏度。新磁体高度的降低,小的杂散磁场带来了限度的选址灵活性,并降低整体成本。
布鲁克一直在应对潜在氦短缺和氦气成本增加等问题。今年早些时候,布鲁克将此Aeon技术引入400-700兆NMR中,而现在引入到900兆NMR中。
美国加州大学圣地亚哥分校购买了布鲁克带有Ascend Aeon 900磁体的AVANCE ?III HD NMR,该校生物医学技术研究中心利用先进的核磁共振能力用于蛋白质分子成像。