2013已接近尾声,在这一年间,手机圈发生了很多大事,如三星八核手机芯片的发布,标志着八核手机时代的到来;苹果发布iPhone5s并次加入了指纹识别功能;下面就让我们一起来回顾一下2013年手机圈的十大事件。 1.三星发布八核手机芯片Exynos5Octa,核战在行动?
1月10日三星在CES发布会上发布了用于智能手机和平板的下一代8核Exynos处理器——Exynos5Octa处理器芯片,以此来与Tegra4芯片和高通800系列芯片竞争。 此次三星发布的8核处理器采用一种新的架构,其芯片封装中包含两个四核芯片,以此保证在不减少电池使用寿命情况下提高性能。这种芯片其中四核内核用于游戏和视频的处理,另外四个内核用于处理文本和邮件等。 由此可见,在如今智能手机市场上,“核”战已经不再是想象中的战争,而实实在在的落实到了行动上。 2.三星GalaxyGear,是否敲开了智能手表行业的大门?
尽管在首轮媒体评测中表现并不理想,但Galaxy Gear确实为三星敲开了智能手表市场的大门。三星Galaxy Gear采用一块1.6英寸屏幕,可与几款Galaxy手机互通使用,为后者显示邮件、短信和来电。三星希望未来Galaxy Gear能与更多设备互动,包括电视机和各种网络设备。 3.手机通信业盛会MWC2013举办,注定2013的不平凡
2013年MWC(移动世界大会)展会于2月25日至28日期间在西班牙巴塞罗那举行,该展会是由GSM协会主办的移动通信领域的展览会,注重于无线通信技术、移动终端和掌上应用,每年的MWC都被看作是移动通信行业的风向标,各大厂商都十分看重此次展会,许多旗舰级产品以及新技术都将在展会上亮相。2013年的MWC亮点十足,诺基亚、HTC 、三星、中兴、LG等品牌都将有新品亮相,同时还有新的操作系统与诸多新应用技术,是2013年手机界的一次盛会。 4.手机工匠罗永浩发布锤子ROM
3月27日,罗永浩在北京国家会议中心发布了锤子操作系统。锤子系统官方名称为 Smartisan OS,是一款基于 Android 平台深度定制的操作系统。截止到2013年10月15日,该操作系统支持的机型有三星 Galaxy S III(i9300)WCDMA 国际版、小米手机 2/2S 标准版、OPPO Find 5 WCDMA 版。锤子ROM的具有三个特点:美观(第三方应用图标全部重新设计)、细节设计(秒针的设计、通信录的扇形设计)、人性化的功能(支持短信发送中途取消、按音量键可以同时显示亮度和音量调节,以及可自动判断拍照方向等)。 在发布会即将结束之时,罗永浩提到了锤子ROM的命名源于他的工匠情节,他声称做手机也是源自工匠梦想。锤子是工匠的工具,所以logo和ROM的名字都是锤子。公司的域名smartisan则是smart(智能)与artisan(工匠)的组合。 5.下一个手机巨头的崛起:华为世界500强排名超越爱立信
财富中文网于北京时间2013年7月8日晚与英文网全球同步发布2013年《财富》世界500强排行榜,尤为值得关注的是全球第二大电信设备商华为在财富500强中的排名超过了全球大电信设备商爱立信。 越来越多的消费者通过手机、上网卡等终端认识了“华为”或“Huawei”这个品牌。如今,华为的移动宽带产品(上网卡、Mi-Fi)已占据全球市场半壁江山,手机业务则借智能终端“东风”迅速崛起。2012年,华为终端整体发货量达1.27亿部,其中手机发货量达5200万部,3200万为智能手机,实现销售收入约75亿美元。甚至在运营商业务难以突破的北美也有多款华为手机热销,其M886(Honor)更被PC Magazine评为“年度预付费(prepaid)智能手机”,单周销量过万,成为名符其实的手机巨头。 6.魅族发布全新智能手机MX3
9月2日,魅族在水立方举行发布会,发布其一代智能手机MX3。 作为个人关注的手机之一,魅族MX3相比MX2是一次全面提升。除了后置摄像头的800万像素总数不变之外,在工艺和设计方面均进行了升级。另外,与目前主流的1920x1080分辨率屏幕相比,MX3采用1800x1080分辨率的15:9比例屏幕,再一次展现了魅族的个性之处。 此外,在动力上,魅族MX3采用了和三星GALAXY S4一样的Exynos 5 Octa“双四核”处理器,具体型号为Exynos 5410,GPU为PowerVR SGX 544MP。MX3采用的这块处理器的特色是由两个四核处理器组成,分别为1.6GHz的A15架构处理器和1.2GHz的A7构架处理器,为手机提供源源不断的动力。 7.微软收购诺基亚:是重生还是下一次毁灭?
微软将以37.9亿欧元收购诺基亚的设备与服务部门,同时以16.5亿欧元购买其10年专利许可证,共计54.4亿欧元,约折合71.7亿美元。 作为交易的一部分,诺基亚将向微软提供10年期非排他性专利授权。微软同时将向诺基亚提供与位置技术相关的专利授权。微软未来有权延长这一专利合作。微软同时也将获得诺基亚Here平台的授权,并成为诺基亚Here业务的客户,基于独立的授权协议付费。 8.小米3发布,国产手机能否叫板苹果?
9月5日,小米发布了国内关注极为火爆的小米3手机,正如此前曝光的那样,它搭载Nvidia Tegra4/高通骁龙800处理器、采用夏普/LG的5英寸视网膜屏,同时它还内置2GB内存、配备3050mAh超大电池、后置索尼1300万像素相机、支持NFC/5G WiFi网络等。 由于性能强劲,价格亲民,并且采用了预约抢购的销售方式,小米3吸引了大批消费者关注,可谓是下半年除iPhone5s后受关注的手机。 9.苹果公司发布iPhone5s,库克续写苹果传奇
作为畅销的手机,每一次新iPhone的发布总是吸引着无数人的眼球。9月11日凌晨,苹果公司在美国加州总部召开发布会,发布两款新iPhone,分别为iPhone5s和iPhone5c。 作为苹果新一代的旗舰机型,iPhone5s集万千宠爱于一身,创造了诸多次:首次在手机上采用64位处理器;首次在手机上采用协处理器;首次为手机引入指纹识别技术;首次生产香槟色的iPhone; 值得一提的是,亚洲亦首次通过行货渠道引进了三网通用版的iPhone5s(中国电信澳门公司销售的iPhone5s是三网版本且价格相当具有竞争力),从此V版机器不再是的三网iPhone,消费者又多了一个购机选择。 10.中国工信部正式发放4G牌照,4G时代真的来了?
12月4日,工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信三家运营商发TD-LTE 4G牌照,标志着我国正式进入4G时代。 4G具有上网快、延迟时间短、流量价格更低等特点,能够有效实现移动状态下的告诉数据业务。随着4G牌照的发放,三大运营商将会投身到4G建设上来,无论对市场格局、通信运营商、终端设备制造商均会带来影响。随着我国4G的发展,不仅可以更好地满足移动用户高速无限上网的需求,而且将促进移动物联网业务应用更深入发展。