【导读】11月21日下午,国产厂商青橙手机在上海举办发布会,发布旗下首款搭载MTK 6592真八核处理器的智能手机青橙NX,以及基于安卓4.2.2的深度定制系统MyUI 2.0 。青橙手机是国内为数的不多的真8核智能手机之一,接下来做测评揭开真8核手机神秘面纱。
【HOT】荣耀3C内部结构大揭秘,798元值不值?
青橙NX搭载了联发科推出的MT6592真八核处理器,MT6592是全球首款能够八个核心同时开启的手机处理器芯片,运行频率达到了1.7GHz,综合性能强大。此外,青橙NX搭载了主流2GB运行内存,16GB/32GB机身内存,配置了5.5英寸的大屏幕,采用1920×1080的分辨率,支持1300万、前置500万像素的背照式摄像头。
青橙NX的硬件配置在目前市场上应该说是比较顶配的,而由于整个机身采用了一体化铝合金材质打造,因此带来的手感非常好。不过,NX 的硬件小编就简单介绍,不写太多。
青橙方面宣称MyUI 2.0的核心理念是“设计出贴心的ROM”,对原生安卓进行了20000多项优化,推出“轻3D”的视觉设计理念,主要设计元素是简单的颜色和线条,图标设计使用滚边圆角和135度光影的结合。
锁屏界面,以及解锁后进入手机首页。为了突出“主要设计元素是简单的颜色和线条”这一点,NX的墙纸都有针对性地设计成简单的颜色拼接。
其实从青橙NX手机桌面首页上就能简单看得出MyUI 2.0的几个设计理念,带有透明效果的桌面小插件就像浮在桌面上一样,体现了MyUI 2.0 轻3D的设计理念;滚边圆角和135度光影的设计从icon的设计里容易看出来,每个icon的圆角过度要比IOS和MIUI中正规的圆角矩形更大胆,看起来却更舒服,颜色和图案简单、宛如有阳光照射一样的斜阴影设计。
音乐桌面插件的高透明度以及音符icon的光影设计,打开桌面图标文件夹时的图标上浮展开、背景变暗模糊的设计,同样体现了MyUI 2.0所谓轻3D和光影设计的理念。从实际使用来看,这样的设计效果确实比较炫,颜色也比较吸引人,不会让人觉得单调或者反感。
MyUI2.0不同于Android官方的二级桌面,而是像MIUI 那样只有一层,放置全部的应用快捷方式和桌面插件。
看到这里,相信读者一定看到了青橙NX手机桌面上左侧飘着一个几个圆环重叠构成的小圆点。如果用过 iPhone的读者,相信已经知道这东西是干嘛的 – 是的,这是功能类似 iPhone 小圆点(AssistiveTouch)的“橙心小助手”功能。
点击青橙小助手小圆点,手机上会弹出一个半透明的旋转圆盘,包括返回、主界面、锁屏以及几个打开程序的快捷方式,当然还有中间的手势操作。
所以,可见青橙小圆点的功能是比iPhone小圆点要丰富一些的,相当于小圆点拥有了两级菜单,级是三个常用操作以及三个常用应用的快捷方式,而手势操作则相当于二级菜单,可以设置为其他功能或应用的快捷方式。
时钟界面,同样是严肃的浅黑色格调,配合整个系统风格,也做了阴影设计。
青橙NX还带有许多智能体感的功能,这里小编没有一个个地详细去测试,简单测试了几个应该比较常用的,但效果也不是很好,许多时候体感操作并没有生效。当然小编拿到的是青橙NX工程机,而不是量产机,因而硬件条件、软件设计方面没有达到量产机的要求也是很正常的。
经过详细的评测,总的来说,小编对青橙NX的MyUI2.0还是非常认可的,与许多厂商的系统乡非风和无语审美相比,MyUI2.0有自己鲜明的风格,不乡非不Low,但也不会给人很高大上的感觉让人反感,小编觉得还是比较难得的。尽管在一些细节的设计上存在对其他系统的借鉴,但小编觉得这并不是什么大问题。一来这只是设计与理念的相似,二来MyUI2.0都做到了有自己的改进和特色。
在其他功能方面,MyUI也做得比较全面,内置了许多日常使用的小工具,也提供了云存储服务,不过这些也就算不得太特别了。
我们再回到手机桌面上,来看看MyUI2.0在桌面上更多的设计。点击青橙NX的菜单键,弹出的项目包括插件、主题、桌面缩略图等项目。我们挑选其中比较独特的几项来说说。
添加插件的界面 ,同样体现明显的所谓轻3D风格,华丽的颜色、浮起的感觉和半透明的设计让视觉效果很炫丽。
主题设置,都是色彩绚丽的风格。
桌面缩略图,可以调整桌面的顺序,一如既往的华丽色彩半透明效果。
场景桌面倒算不上是个非常新鲜的东西,小米的MIUI也有情景桌面的模式,跟MyUI2.0的场景桌面非常类似,当然不是说这是MyUI2.0模仿MIUI,因为情景桌面确实算不上是一个非常独特的设计。
场景桌面没有在用户间流行,因为虽然看起来效果非常华丽,但其实实用性不高,不仅单个功能/应用入口所占屏幕面积过大,而且许多情况下物品表意并不明确,很难让人一下子找到某个应用,更何况很多应用根本就很难找到合适的日常物品去做明确表意的icon。
所以,显而易见地,为了克服上述困难,MyUI2.0不得已恢复了Android官方的二级界面的设计,级是场景桌面,第二级则是全部应用的icon。
MyUI2.0自带的拨号界面,暗灰色的设计显得很简洁,当然也有标配的数字、拼音同时多重搜索。
势的定义很简单,绘制手势轨迹,选择应用或功能,就可以在手势画板中打开程序了。
毫无疑问,青橙小助手是借鉴了iPhone小圆点的设计,但相比之下也加入了自己的东西,拓展了功能。个人来说这并不是很急需的功能,毕竟小编在用iPhone4的时候也没有用小圆点,但不能否认真的有很多iPhone用户在使用小圆点,所以相信这个设计会有市场。
系统自带了一个叫橙心小助手的app,其实是对小圆点的详细设置。
打开橙心小助手app,可以设置开关、大小、透明度等细节,甚至还可以更换主题。换了主题后,小圆点会有多个圆形的重叠变成一些奇奇怪怪的圆形小东西。
另外,小圆点也可以用照片作为主题,是一个比较讨人喜欢的设计。
小圆点是MyUI2.0里一个非常重点的设计,尽管先前也有Android手机模仿iPhone带有小圆点,但一直都没有太大的知名度,这次算是较早的一个较大的厂商提供这样的小圆点辅助操作。
设置的界面,每一项的小图标设计颜色笔画简单,风格扁平化,其实也有些 iOS 7的设置的感觉。从设置中可以看到,MyUI2.0是基于Android4.2.2定制的版本。
MyUI2.0的通知栏相较于原生安卓来也进行了一些人性化的调整。,MyUI2.0在桌面的任意位置用手机做下拉的操作都可以呼出通知栏,这是MyUI2.0针对大屏手机单手操作的优化之一;第二,一些常用快捷开关布置在通知栏的下方,并且可以滑动切换,同样方便单手操作,切换到第二组开关,点击右侧的“更多”开关,则可进入快捷开关的设置界面进行开关的显示/隐藏,或排序操作。 非常的人性化。
况且,在新版的Android中,下拉栏已经不是默认直接拉到屏幕底部,而是按需下拉,恰好展示完设置以及通知,这无疑是一种改进,相信MyUI在后续的更新中会进行改善。
长按Home键弹出多任务界面,可以一键清除后台运行程序。这个界面跟iOS 7的多任务界面理念上也是一样的。