来源:EEWORLD
时间:2013-12-20
中国北京,2013年12月19日 –的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,泰克携旗下品牌吉时利共计5款仪器入围EDN的2014测试产品奖候选名单。
该著名奖项的入围产品名单由EDN编辑组成的评选委员会决定,共有10个评选类别,每个类别确定多六款值得关注的新产品。截止到12月底以前,EDN电子工程社区成员通过网络投票选出其心目中每个类别的测试产品。EDN将于2014年1月28日在2014 DesignCon印刷电路板设计大会(加利福尼亚州圣克拉拉)上正式宣布获奖产品。
“泰克公司的产品多年来一直参加测试产品奖的角逐,我们重视这一荣誉”,泰克公司总裁、丹纳赫集团 (Danaher Group) 高管Amir Aghdaei表示,“重要的是,我们的成功不仅能够反映我们坚持不懈地努力,更能体现我们致力于在开发客户需要的解决方案过程中所进行的不断创新。”
入围产品包括:
AWG70000系列任意波形发生器-- 由于数据传输率和信号复杂性不断上升,工程师需要速度更快、功能更强的信号源。作为入围射频/微波类别的新AWG70000系列以业内的50GS/s采样速率、16G采样波形存储及10位垂直分辨率的性能组合满足了这一需求。
RSA5000系列实时频谱分析仪 -- 数字射频应用的增长促进了对能够捕获短频谱事件的信号分析仪的需求。作为同样入围射频/微波测试类别的产品,新26.5 GHz和15 GHz RSA5000系列实时频谱分析仪提供高端性能与中端价位的平衡。创新 DPX频谱显示技术的使用提供了频域内信号瞬变的直观实时彩色视图。
MSO/DPO70000DX系列高性能示波器 – 作为入围信号完整性/高速类别的产品,新MSO/DPO70000DX系列具有23、25和33GHz型号,能够为高速串行总线系统设计提供完整的系统可视性。MSO和DPO机型在电压设置条件下提供600mV/div(6V满量程)的动态范围。记录长度现在为原来的四倍(两个通道,每通道1G样点)。更高的处理器速度支持对更长记录的更快速解码。此外,这些仪器还支持超过300,000波形/秒的采集速率。
PA4000功率分析仪 – 随着能量效率和新功率源在电子设计中占据中心地位,工程师需要更新和更先进的工具来测试广泛的功率-电子器件。作为入围测试支持类别的产品,新PA4000功率分析仪采用正在申请专利的Spiral Shunt™技术来提供一致的准确测量,即使是面对具有挑战性的功率波形,也不例外。
2450 SourceMeter®源测量单元 (SMU) – 吉时利仪器的Model 2450 SMU是一款采用电容性触摸屏图形用户界面 (GUI) 来增强易用性和测量性能的全合一仪器。它提供直观的操作,有助于小化学习曲线和更快获得测试结果,并保证精度、准确性、低电平测量能力和多功能性。Model 2450让用户能够通过更快速的学习、更智能的操作和更便捷的创新来实现Touch, Test,Invent™(触摸、测试、创新)。