• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Marvell推出ARMADA Mobile PXA1088LTE Pro平台扩充4G LTE产品线

来源:EEWORLD
时间:2013-12-20

分享至:

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布推出高性能ARMADA® Mobile PXA1088LTE Pro统一平台,进一步扩展了4G LTE产品线,为中国4G TD-LTE产业发展及全球运营商提供强力支持。这款的高性能SoC芯片加强了Marvell对4G LTE的支持,通过可扩展设计加速移动宽带业务的普及,也是对工信部向中国移动、中国联通和中国电信发放4G TD-LTE牌照这一重大事件更真挚的承诺。在TDD-LTE和FDD-LTE产业链的形成过程中,Marvell发挥了重要作用,许多电信运营商采用了的、可扩展平台设计的Marvell芯片组,Marvell还帮助原始设备制造商(OEM)向全世界的消费者提供高性能、经济实惠的移动设备。

Marvell公司总裁及联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“中国发放TD-LTE牌照进一步加速了4G LTE的部署。我们相信,2014年将成为4G LTE在全球大规模部署的重要一年。Marvell ARMADA Mobile PXA1088LTE Pro系列提供同类的全球制式的4G LTE性能,使全球顶级移动运营商和全球的设备制造商能够提供经济实惠、高性能及以多媒体为中心的4G LTE解决方案。Marvell遍布全球的富于才华的工程师团队令我倍感自豪,他们专注于提供业界的创新解决方案,为促进大众市场采用4G LTE、帮助全世界消费者实现‘美满互联的生活(Connected Lifestyle)’做出了贡献。”

ARMADA Mobile PXA1088LTE系列基于Marvell久经认证的多模式调制解调器和高能效ARM Cortex A7 四核平台,为OEM/ODM合作伙伴提供了可扩展设计,可满足不同细分市场、不同运营商的需求。该系列产品有3种配置。高性能PXA1088LTE Pro采用了1.5GHz CPU,支持1080p高清显示,面向高端智能手机或平板电脑。其前一版本——Marvell PXA1088LTE平台采用1.2GHz CPU,支持720p高清显示。这两个版本面向全球4G LTE运营商支持以下5种通信标准:TD-LTE、FDD-LTE、HSPA+、TD-SCDMA和EDGE/GSM。并且,为了支持中国移动面向大众市场千元智能手机的推动,Marvell可提供一种简化RF设计的、更具性价比的解决方案,支持TD-LTE、TD-SCDMA和EDGE/GSM三种通信标准。OEM合作伙伴能够非常容易地扩展基于PXA1088LTE系列的智能手机或平板电脑产品线,以满足不同细分市场的不同配置要求,缩短产品上市时间,限度地提高投资回报率。

标签 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻