• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通铺路64位处理器 4G换机潮推进革新

来源:光明网
时间:2013-12-19

分享至:

 高通公司近期表示,未来将创建通常应用于PC产品上的64位智能手机芯片,为移动设备提供更高效的数据处理方式。

 苹果iPhone5S引领了业界的设计方向,其64位处理器概念也影响了其他厂商的研发策略。不仅高通公司宣布研发64位处理器,目前包括三星、英伟达、英特尔、博通等厂商均已表示将涉足64位处理器,由此,该技术必然会成为2014年智能手机市场的关注焦点。

 高通的64位手机处理器剑指中国4G中低端智能机市场,从这一点可以看出,明年随着国内4G大规模商用,智能手机市场有望迎来新一轮换机潮,这对终端厂商来说又是一次洗牌。为了能够抢占市场先机,芯片厂商正逐步加快4G建设步伐。

  高通推出64位智能机芯片,支持国内4G网络  

 据媒体报道,高通近期表示,该公司将追随苹果公司的脚步。继苹果之后,未来其将创建通常应用于PC产品上的64位智能手机芯片,为移动设备提供更高效的数据处理方式。对于高通这样的公司来说,64位处理器的推出只是时间问题。

 这款代号Snapdragon 410的“骁龙”芯片将采用28nm制造工艺,集成Adreno 306 GPU,支持1300万像素镜头以及1080p视频播放,提供GPS/GLONASS、WiFi、NFC、蓝牙多种通信功能,并将支持双卡甚至三卡服务,并且改进了图形处理。

 从参数配置来看,高通骁龙Snapdragon 410似乎除了64位外别无更多亮眼之处,这也决定了高通骁龙Snapdragon410的市场定位。高通骁龙Snapdragon410定位于中低端新兴市场,在这样一个市场环境下,成本与价格是消费者相对关注较多的部分。从行业角度来看,高通本次的举动似乎与其他厂商有所不同,并非将64位定位在高端阶层,而是将其率先运用到中低端芯片中,高通此次是为售价150美元以下的入门级智能手机设计的。

 据悉,高通骁龙Snapdragon410处理器在网络制式方面,传承了高通公司一贯的水准,全面支持4G网络。高通表示,其新的骁龙Snapdragon410组件将同时包括4G手机连接技术,针对快速增长的中国市场,预计将在2014年下半年出现在低成本智能手机产品上。

 高通公司负责骁龙处理器产品线的资深市场主管米歇尔・莱顿李(Michelle Leyden Li)表示,伴随4G技术的应用,64位移动芯片技术将成为所有跨高通产品的普遍标准。相信在不久的时间内,我们就能够看到高通全线64位处理器的诞生。

  64处理器将成2014年手机市场关注焦点  

 随着苹果发布了首台搭载64位处理器Apple A7的iPhone5S,64位处理器无疑成为了智能手机界炙手可热的话题之一,作为苹果的老对手,三星在iPhone5S发布不久后便做出了回应,称其下一代智能手机也将配备64位处理器。

 与此同时,包括博通、英伟达等在内的众多厂商也纷纷将自己的目光投向了这一全新领域。据媒体报道,英伟达及博通等手机芯片供应商表示,将推出64为智能手机处理器作为2014年上半年智能手机的主流处理器。

 而在近日举行的英特尔投资者大会上,该公司副总裁Hermann Eul同样表示,目前英特尔生产的64位处理器主要面向Windows操作系统,而英特尔非常乐意将64位处理器带入Android这一全新领域。此外,英特尔还在大会中亲自进行了64位Bay Trail运行Android系统的演示。据Hermann Eul透露,英特尔将于2014年季度推出搭载64位Bay Trail平台Atom处理器的Windows设备,同时还将致力于Android系统设备的研发,预计将于明年上半年完成。

 目前,虽然台湾联发科已经发布了八核处理器,也已获得中国智能手机厂商的八核芯片订单。但是,国际智能手机品牌对八核处理器仍然持谨慎态度,而更关注苹果iPhone5S配置的64位A7芯片,并且希望能够在硬件规格上追赶并超越苹果。

 面对智能手机市场对芯片的需求,三星、英伟达及博通等手机芯片供应商已经调整了原来的计划,而64位四核处理器将成为他们2014年上半年主打的芯片。至于联发科,由于近正在专注于旗下的八核处理器,所以其生产的64位四核处理器,则很可能在2014年下半年才会发布。

 从以上终端行业领头厂商的策略重心可以看出,众厂商都表示将推出64位处理器,再加上高通此番入局,64处理器必然会成为2014年智能手机市场的关注焦点。

  4G时代将迎换机潮,芯片商加速革新抢占市场  

 所谓“得终端者得天下”,在3G时代,智能终端已成为运营商产业链发展的核心驱动力,4G时代,它依然是产业链发展的关键,而智能手机,无疑是重中之重。随着国内4G牌照的发放,中国通信行业进入4G时代,而支持国产4G制式LTE的终端也将陆续发布。热门的终端产品――智能手机,加上被看好的4G网络,二者将擦出怎样的火花,让人十分期待。

 从行业得到的消息来看,不仅国内主流终端厂商如华为、中兴、酷派等开始生产LTE终端,还包括国际品牌苹果、三星、HTC等均已表示研发支持国内LTE制式的终端,而且包括行业内的芯片商、软件商也纷纷投入其中,从这一点可以看出,明年随着国内4G大规模商用,智能手机市场将迎来新一轮换机潮。

 有分析称,发放4G牌照后,运营商的4G网络建设将产生5000亿元以上的投资,网速提升带来的换机潮,将产生上千亿元的终端手机市场,整个产业链加上对移动互联网应用市场的投资预期,数年内带动的投资将达上万亿元。电信运营商、手机厂商乃至芯片厂商都在摩拳擦掌,加速自身技术革新,以尽早抢市。

 总之,4G时代对厂商来说机遇与挑战并存,因为技术革新总是伴随着行业的洗牌。无论是3G时代还是4G时代,用户的体验均是十分重要的。用户期望终端拥有更好的显示屏、更强大的电池续航能力、更快更顺畅的使用体验。也就是说,如果手机厂商能够抓住这个机会,尝试更多的创新,特别是给予核心技术支持的芯片厂商,制造出高效率的芯片产品配合终端厂商,业界才能得到良性发展。谁满足了用户的体验感受,就能树立品牌形象,继而得到用户的认可,抢占市场份额。

 目前市面上的智能手机没有足够内存能利用64位处理器的优势,但未来的手机则很可能将拥有足够内存,从而提升其性能。而除了内存以外,移动设备想要利用64位处理器的优势还需在软件方面做出改变,目前的软件都是为32位处理器而设计的。

标签 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

更多新闻