• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

vivo旗舰手机Xplay3S发布 全球首款2K屏手机

来源:腾讯数码
时间:2013-12-19

分享至:
12月18日晚,全球首款采用2560x1440分辨率屏幕的vivo Xplay3S在水立方发布。对于喜爱电影,特别是高清电影的人来说,VIVO Xplay系列一向是不错的选择,因为它在影音方面做到了认真和极致,此次升级的Xplay 3S更加这种影音方面的功力进行了大幅度的提升,对于移动影音发烧友来说,应该很难有超过这款产品的享受了,而这种享受仔细来说来自两个方面:屏幕与音 响。 屏幕方面,vivo Xplay3S打在目前所有消费电子产品中清晰的屏幕,也就是首款6英寸2560×1440分辨率屏幕,PPI高达490,是当之无愧的世界上清晰的屏幕,甚至可称为是手机中的“IMAX影院”,相比上一代产品XPLAY 387PPI来说,分辨率的提升达到4倍。 官方对于 Xplay3S蝶线技术的解释在此基础之上,vivo Xplay3S具有先进的图像处理技术,也就是蝶线技术,可增强细节纹理和图像色彩,综合性能是上一代1.5倍,尤其图像处理方面,达到了当前的极限视觉。与此同时,在音频方面vivo Xplay3S也是更进一步,与DTS进行合作,搭载DTS Headphone X影院声场系统,在现场的试听环节当中,明显的就是临场感和环绕感极强,特别适合用来欣赏大场面的战争或动作电影。与此同时,vivo引以为豪的音频体验方面,这一次也没有让大家失望,vivo Xplay3S这次搭载目前世界强DAC解码芯片ES9018,信噪比达到127dB,如果横向比较的话,之前Xplay 信噪比是104dB,X3是106 dB,而vivo Xplay3S是112 dB,提升效果非常明显。此外,vivo Xplay3S驱动力彻底提升,一般专业播放器的抗阻是600Ω,而vivo Xplay3S极限驱动抗阻能力达到惊人的1300Ω,据说93%的市面耳机都能够推动,强悍能力可见一斑,此外还可根据耳机自适应匹配。 音质比前代产品有了很大提升很多人可能会问,搭载2K级别的超高清屏幕,对于一款6英寸手机来说实际意义何在?2560×1440分辨率的影片即便在互联网上都不多见,更何况大容量的音视频文件,传输本身都会成问题,那么vivo如何接受这个挑战?一方面是线上资源的提供,在发布会现场,vivo联合迅雷看看打造“超级影院”,这个“超级影院”中包含200部DTS-HD电影,600部蓝光,400部1080P电影,1000部以上720P以上电影,另外还赠送一年迅雷看看VIP免费会员。应该会另2K屏幕与DTS音频得到满足,而承载高清在线视频的方式,则是目前的4G网络,vivo Xplay 3S搭载双4G LTE芯片,具备 5模14频,理论速度达到100MB/S,如果打个比方的话,下载2GB 1080P电影只要7分钟,如果不计算资费价格的话,的确是满足了在线视频对于速度的需求。而另一方面,vivo Xplay3S支持OTG功能,可以外接U盘或移动硬盘,在本机直接观看存储在外部介质中的片源,某种程度上也令2K屏幕得到了发挥。不过略感遗憾的是,为了能有更好的4G信号,此次vivo Xplay3S没有搭载USB 3.0接口,在有线传输方面,如果是2K片源的话速度可能会稍慢。 声控美颜功能很有意思除了影音方面的体验以外,摄像头也是一大看点,老实说,在当下这个像素极度泛滥的年代,像F1.8超大光圈闭环式1300万摄像头,以及前置500万广角镜头,都已经习以为常了,当然这方面的表现能力我们是毫不质疑的,真正让我们感兴趣的是“声控自拍美颜”功能,拍照之后,只要对着手机说出“美白”、“美瞳”等极具挑逗性的话语,手机就能立刻帮你实现,完全不需动手,对于众多爱美的女生来说,动口不动手就能完成复杂的美颜功能,应该更会将PS照片发挥到极致。而在搭载的软件功能方面,令人感兴趣的就是“实景生活导航”功能,这个功能对于我们来说并不陌生,在某些国际品牌的手机上曾经出现过,可以真实的场景进行导航,就算不会看地图也完全没有关系,同时还具备网友评级、优惠活动等功能,与此同时,还推出了高德导航VIVO专席服务,也是“动口不动手”的享受,只要说出想去的地方,就能规划出路线,仿佛车载“安吉星”一般的体验感觉。后在售价方面,32GB版本的价格为3498元,以这样的配置来说也还算实惠,毕竟首款2K屏幕且搭载众多极具特色功能的产品,再加上全金属超薄机身,这样一款4G手机的价格不足3500元,我们认为在新近上市的国产4G产品中,十分具有竞争力。
标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻