• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HTC新型安卓智能手机选用博通四核基带和连接平台

来源:我爱方案网
时间:2013-12-18

分享至:

【导读】博通公司宣布,的智能手机制造商——HTC公司为其新型安卓(Android)智能手机Desire 6160选用博通公司的四核基带和连接平台。该款高性价比安卓智能手机配有4.5英尺显示屏,提供1080p高清视频、Wi-Fi、蓝牙和全球导航卫星系统(GNSS)功能。

北京,2013年12月17日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司今天宣布,的智能手机制造商——HTC公司为其新型安卓(Android)智能手机Desire 6160选用博通公司的四核基带和连接平台。由于HTC Desire 6160采用博通公司的HSPA+1.2-GHz四核处理器、射频收发器、电源管理集成电路(IC)、连接组合芯片和多星座全球导航卫星系统(GNSS)定位芯片,HTC公司的安卓智能手机能够为中国迅速发展的安卓市场提供一系列具有高性价比和先进功能和性能的产品。HTC Desire 6160智能手机针对中国联通不断扩大的HSPA+网路进行了优化。

中国现在是全球的智能手机消费国,2013年第三季度中国智能手机销量达到8500万部左右,其中安卓系统手机占到总出货量的72%1。对的安卓智能手机供应商HTC公司而言,中国的安卓智能手机市场会为HTC带来绝佳的发展机会。在博通公司创新力量的推动下,HTC Desire 6160新型智能手机以更加合理的价格向消费者提供强大的功能。

“高性价比是满足中国智能手机需求爆炸性增长的关键所在。博通公司的四核平台为我们提供了坚实的基础,使我们能够满足这一需求并在全球智能手机市场上赢得一席之地。”HTC公司首席工程师David Chen表示,“凭借 HSPA+、高端多媒体、GPS和GNSS以及集成Wi-Fi 等卓越功能,消费者能够获得丰富的娱乐与多媒体体验,而这些体验通常由高端智能手机提供。”

“多年来,HTC与博通公司携手并进,为用户带来的无线连接功能。”博通移动和无线集团执行副总裁兼总经理Robert Rango表示,“此次推出 HTC Desire 6160 智能手机特别振奋人心,我们借此将与HTC公司的合作关系扩展到博通的完整手机平台。”

HTC Desire 6160 安卓智能手机主要特点:

•4.5英寸高清显示屏
•四核A7处理器(1.2GHz)
•Wi-Fi和蓝牙
•GPS和GNSS
•1GB DDR2内存和16GB闪存
•5MP-AF摄像头(主)和VGA (前)
•1080p/30fps视频、录像和重放
•双卡双待(DSDS)
•Android Jelly Bean操作系统,配置HTC Sense 5.0

博通智能手机平台主要特点:

1、BCM23550 HSPA+1.2-GHz四核处理器
•以低廉价位提供超强的计算能力
•VideoCore®多媒体支持身临其境般的多媒体体验
•低功耗双卡/双待功能,同时监控两个独立网络
2、射频收发器
•高度集成的手机射频收发器,实现多模(EDGE/GPRS/GSM®和WCDMA/HSDPA/HSUPA)和多频段(850/900/1800/1900/2100 MHz)应用
3、电源管理集成电路
•两台完全集成、可编程的降压型开关稳压器,提供过流和过压保护
•六台可编程的高性能低压差(LDO)稳压器,提供过流保护
4、连接组合芯片
•双频段2.4 GHz和5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n Wi-Fi连接
•单流IEEE 802.11n支持 for 20 MHz和40 MHz信道,使物理层速率达到150 Mbps,一般上层吞吐量超过90 Mbps
5、多星座全球导航卫星系统(GNSS)定位芯片
•多星座导航卫星系统可收集来自四个卫星星座的数据
•信号搜寻速度更快,实时导航更精准

产品推出时间:HTC Desire 6160智能手机现已向中国消费者发售。

标签 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻