【导读】人们总讲殊途同归,那么Mozilla成立的开放Web联盟,会不会也能像Android那样取得成功?首先弄清楚两个问题:Android在移动领域如此大获成功,为什么Mozilla还要推出Firefox OS?并且为什么还得到了这么多的厂商支持?甚至里面还有之前谷歌开放手机联盟的公司,接下来一一探讨。
我不知道谷歌成立开放手机联盟时,媒体对它的报道是什么样的,但我知道Mozilla成立开放Web联盟后,它的报道是在一天后才见诸各大媒体首页的字里行间,没有突出显示,也没有什么特别的说明,仅仅是简单的报道一下而已。
Mozilla为什么要开发Firefox OS?
有一点可以说是大家的共识,即随着网络基础设施的进一步完善以及云计算的深入人心,未来Web为王,Web App将成为主流,而这或许就是Mozilla为什么要开发Firefox OS的原因,因为Firefox OS基于浏览器,在未来它有很多的机会。
其次,虽然当前智能手机普及度确实很高,但根据互联网此前的数据称,仍然还有高达十亿的用户在使用功能手机,Mozilla推出Firefox OS不仅能让下一个十亿用户感受智能手机的体验,还能重新定义移动互联网,占据战略的制高点。
为什么众多厂商会支持Firefox OS的原因——Android生态圈存在“裂痕”
有句话讲的好,国与国之间没有友谊,只有永远的利益。各个公司间也是如此,“利”是它们合纵连横的根本原因,Mozilla推出Firefox OS的原因是如此,这些支持它的厂商原因也是如此。
从目前情况来看,智能手机系统格局基本已定,Android一家独大,iOS也将拥有可观的市场份额,如果微软在Windows Phone上还不采取有效措施的话,Windows Phone将会就这样默默无闻下去……是的,大体形势的确如此,那是不是说明了Firefox OS没有机会了?答案恰恰是否定的,正是这种一家独大,格局已定,才造就了许多硬件厂商和运营商希望打破这种平台垄断,从而寻求差异化的发展。因为没有一家厂商愿意让自己的命运掌握在别人手里,所以摆脱谷歌的控制则成了一种必然,这里面三星则是好的例子(正在开发Tizen)。
除此之外,还有以下三个原因促使了厂商开始支持Firefox OS:
1.谷歌对厂商使用Android的限制:对于这一点,或许有些人不太了解,Android不是开源的吗?实际上并没有这么简单,厂商要想使用Android,就必须得安装谷歌服务以及遵守其它一些协议(别拿国内说事,因为这并不具有代表性。另外,不遵守规则这也是国内有些手机无法卖到国外的原因),如果没有谷歌的允许,厂商很难使用,就算自己修改系统使用,它也跟不上谷歌的升级速度。
2.能够给运营商带来更多的流量收入:这点应该无须多谈,Web,大家都懂的。
3.能够给硬件厂商带来机遇:虽然Android给硬件厂商带来了不少机会,但搭载Android系统的设备越来越多,却也拉低了移动设备的成本,这让硬件厂商不得不采取薄利多销的措施,而这则让这些厂商彻底沦为促成移动互联网发展的垫脚石,成了为谷歌广告收益输送设备的角色,如果这样,这些硬件厂商的长期价值何在?
那Firefox OS会不会成为下一个Android?
从以上三个方面来看,Firefox OS不仅有推出的必要,同样在各个层面也有需求,那么未来它会不会像Android那样获得成功呢?要想确定答案,我们先来看看它都能带来什么?
Firefox OS能够带来的好处:
1.
Firefox OS更自由
:Andriod会要求厂商必须安装它的核心应用,而Mozilla则不会强迫厂商和运营商安装Firefox OS的任何专有应用程序,因为它是自由开放的,只要硬件商生产的设备符合Web标准,那么就可自由使用。另外,由于Firefox OS定位很纯,它没有自己的API,所有的API都是HTML,这些都是国际标准,所以 Firefox OS真的很自由。
2.更快的速度
:相对于Android和iOS,Firefox OS系统体积更小,底层干净,不像Android那样还有个Java虚拟机,系统轻量化必然导致对硬件的需求小,因此在处理同一运算量的时候,它肯定会比其它平台快。
3. 更低的价格
:尽管Android是免费的,但实际上它还是收费的,只不过收费员的角色并非是由谷歌来担任,而是微软。其次,由于Firefox OS系统的轻量化,导致对硬件需求小,所以Firefox OS设备的硬件成本也低,这两方面省下来的费用一加,必然带来更加便宜的设备。
4.用户体验统一 不太可能产生碎片化
:由于统一了开放Web标准,因此用户得到的用户体验是一致的。其次,Web统一性很强,一个网站不论是用Windows、Mac还是Linux系统,它用浏览器打开的呈现基本是一样的,因此Web这一独特的属性也进一步约束了它不太可能出现碎片化,否则将无法使用。
5.跨平台 开发者的开发成本低
:由于使用了统一的标准,所以它也实现了应用跨平台,而这也使得开发者只需一次开发,就能在多个平台上使用,这为开发者节省了大量时间。另外,由于Firefox OS是基于完全Web标准和开放的,所以它能解放开发者,而Android和iOS是受官方控制的,它们无法带来这一点。
6.更多的创新应用 或将进一步促进生态系统应用体验
:由于开发成本低,这不仅为开发者节省了大量精力,还能让他们有更多的时间来开发更有创意的创新应用,从而进一步吸引用户使用Firefox OS,更多的用户,则能吸引更多的开发者进驻进一步改善生态系统应用体验。
7.开发门槛低
:由于Firefox OS使用的开发语言是HTML5,相较其它语言HTML5比较容易入门,这将使得Firefox OS开发门槛极低。另外从全球已有众多HTML5开发者来看,Firefox OS目前已经成功了一半,因为它拥有巨大数量的潜在开发者。
从这七点看,Firefox OS带来的优势无疑是巨大的,另外再加上WebRTC技术、WebGL技术以及其它技术支持,使得Web API能实现的功能越来越多,而这也让Firefox OS未来的表现无疑更好,因此Firefox OS未来一定会取得成功,会成为下一个Android。
Firefox OS将注定成功,但请注意的是:它不会完全取代Android
正如上面提到的, 未来Web为王,只要Web变好,那么也就注定着Firefox OS就会是成功的。但请注意的是,Firefox OS成功,会成为下一个Android,但并不意味着它就会完全取代Android,这就比如我们进入后PC时代,但PC不会消失一样,其主要原因是Web APP成主流,但Native APP却不会消失。这一切的根本原因是: 互联网必将是无处不在的。
人们总是说”历史总是如此惊人的相似“,从谷歌成立开放手机联盟,到如今Mozilla成立开放Web联盟,这个相似不仅仅是一种巧合,更是一种必然,正如佛教的六道轮回,六道是无法跳出的,所以历史总是在重复上演。
虽然从目前来看,Android很强,而Firefox OS很弱,并且
Firefox OS还拥有以下三个方面令人不确定以及质疑的因素:
1.消费者可能对Firefox OS并不感冒,不愿意付出使用和学习成本(实际上学习成本并不大,操作习惯和Android差不多)。
2.HTML5还在发展完善中,Firefox OS的未来仍存在一定不可预测的变数。
3.Firefox OS还处于发展早期阶段,体验仍达不到理想水平,现在就推广会让用户形成固定印象,从而影响Firefox OS的声誉。
但我仍然坚信Firefox OS会获得成功,之所以如此坚信,如此淡定地认为历史会重复上演的根本原因是:从发展角度来看,互联网必将是无处不在的,在众多系统中,Firefox OS符合这一趋势。为什么这么讲?因为互联网无处不在的本质,就必须要求能够有一个平台能让用户在移动端、桌面PC等不同设备上获得一致的体验(大多数人应该都希望,有一天在电脑上能够继续移动设备上还没结束的游戏),而这一点,从目前来看似乎只有Firefox OS才能做到。