• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

做工精良多重保护,15600mAh长城移动电源X16拆解

来源:我爱方案网
时间:2013-12-18

分享至:

【导读】现在市面上移动电源有各种种类的,要说什么样的移动电源坚固,那非金属材质的移动电源莫属了。作为移动数码设备的随身充电站,移动电源外壳坚固性和电芯安全性都非常重要。今天给大家拆的是长城X16,拥有金属外壳、三星原装电芯的移动电源。

长城X16采用轻盈坚固的航空铝合金外壳,不仅坚固耐用而且散热速度快、不发烫。长城X16还采用原装三星电芯,标称电芯容量为15600mAh,能够为手机提供较长时间续航,爱运动和旅行的年轻人适合使用长城金属壳类型的移动电源。

长城X16移动电源的包装盒采用的是硬质纸盒包装,非简易的塑料包装,硬质纸盒包装可以防止产品在运输途中出现磕碰或者挤压。包装盒上标明了这款移动电源的产品特性:15600毫安容量、三星原装电芯、TF卡读卡器、LED照明、多重保护、全面兼容等等。

在外观上,长城移动电源X16的特色就是整个电源采用了铝合金外壳打造,摸上去冰凉的手感非常舒适,金属外壳加入了磨砂处理,手感非常优秀。而电源两侧采用弧形处理,能够更贴合手掌的持握。

长城X16移动电源在机身正面配备了一个开关和四颗电量指示灯,按下开关键,电量指示灯是亮起,每颗电量显示灯代表25%的剩余电量,当前有四个灯亮起就说明当前的电量在75%以上。双击电量显示灯,长城X16的手电筒LED灯会亮起,这在外出使用时能够方便夜晚照明。

长城X16移动电源还具备双USB输出,左侧为5V/1A,右侧是5V/2.1A,中间为输入接口,可连接电脑为电源充电。编辑试了下,这款从京东购买的移动电源是能够正常为手机充电的。

电路板:做工精良多重保护

GreatWall长城X16移动电源具备多重智能保护电路系统,具有电芯过充保护、过放、过流保护、电路保护等等,全面保护电源和所连设备的安全,让消费者可以放心使用。


双USB输出接口、输入接口和LED灯


电感、电容


Capxon台湾方宾电容

从GreatWall长城X16移动电源内部电路板构造来看,PCB控制板的工艺还是非常精良的,各焊点整齐、饱满,采用了高品质元器件,性能表现会比较稳定。


各个焊点很整齐


中间为开关 左边为四颗电量指示灯和一个读卡器指示灯

电路板背面正中为电源开关,左边为4个蓝色电量指示LED,通过旁边的电量监控芯片来控制4个指示灯的闪烁情况。


TF卡卡槽 存储芯片MOAI(奇岩)

长城X16移动电源配备了两个标准USB输出接口,能同时为两部设备充电,很适合设备较多的用户使用,更加节省充电时间,此外,还配备了LED手电筒和TF卡卡槽,是一款多功能的移动电源。

暴力拆解:坚固机身难以拆解

GreatWall长城X16移动电源外壳表面没有任何螺丝,各个部位结合得非常紧密,光是将外壳拆开就耗费了很长时间,可见其机身的坚固程度。

拆解顶部塑料外壳部位

拆开底部,外壳两边各安装有4颗螺丝

我们使用小号一字型螺丝刀沿着黑色塑料壳和金属壳边缘结合处暴力打开。然后发现X16外壳内侧的两边各安装有4颗螺丝,联合顶部的卡扣起到固定的作用。把所有的螺丝钉都拧掉,再拆掉上部的卡扣,终于将这个移动电源内部电芯与外壳成功分离开了。

拆开底部 隐隐露出了内部电芯

将电芯与外壳分离开

GreatWall长城X16移动电源外壳拆开之后,内部结构就一目了然了,非常的干净清爽。金属外壳也有了“伤痕”,这个金属外壳有一定的厚度,很难将其折断,足以见得长城移动电源的用料非常扎实。

内部电芯检测:三星原装电芯

GreatWall长城X16移动电源内部结构由电芯和电路板两部分组成,6节18650电芯采用并联方式连接到电路板上。

长城移动电源确实采用的是三星电芯

长城移动电源电芯上可以看到印有清晰的三星LOGO,从图中我们可以看出长城X16移动电源使用的确实是三星电芯,型号为18650-26F。三星电芯在目前行业中,性能属于中等偏上的水平,并且在电芯成本与性能之间有着良好的平衡,目前国内多数移动电源厂商都会使用三星电芯作为储电单元。这款移动电源的标称电芯容量为15600mAh,内部是6节18650电芯,所以我们很容易的就能算出每节电芯的容量是2600mAh。


三星原装电芯,型号为18650-26F

在对GreatWall长城X16移动电源内部电芯单独进行容量测试后,其标称15600mAh容量电芯的实际容量值为15693mAh 。所以这款GreatWall长城X16移动电源的真实电芯容量还是非常充足的。

标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻