来源:我爱方案网
时间:2013-12-18
2013年12月18日,全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技今日宣布推出高性能ARMADA Mobile PXA1088LTE Pro统一平台,进一步扩展了4G LTE产品线,为中国4G TD-LTE产业发展及全球运营商提供强力支持。这款的高性能SoC芯片加强了Marvell对4G LTE的支持,通过可扩展设计加速移动宽带业务的普及,也是对工信部向中国移动、中国联通和中国电信发放4G TD-LTE牌照这一重大事件更真挚的承诺。在TDD-LTE和FDD-LTE产业链的形成过程中,Marvell发挥了重要作用,许多电信运营商采用了的、可扩展平台设计的Marvell芯片组,Marvell还帮助原始设备制造商(OEM)向全世界的消费者提供高性能、经济实惠的移动设备。
Marvell公司总裁及联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“中国发放TD-LTE牌照进一步加速了4G LTE的部署。我们相信,2014年将成为4G LTE在全球大规模部署的重要一年。Marvell ARMADA Mobile PXA1088LTE Pro系列提供同类的全球制式的4G LTE性能,使全球顶级移动运营商和全球的设备制造商能够提供经济实惠、高性能及以多媒体为中心的4G LTE解决方案。Marvell遍布全球的富于才华的工程师团队令我倍感自豪,他们专注于提供业界的创新解决方案,为促进大众市场采用4G LTE、帮助全世界消费者实现‘美满互联的生活(Connected Lifestyle)’做出了贡献。”
ARMADA Mobile PXA1088LTE系列基于Marvell久经认证的多模式调制解调器和高能效ARM Cortex A7 四核平台,为OEM/ODM合作伙伴提供了可扩展设计,可满足不同细分市场、不同运营商的需求。该系列产品有3种配置。高性能PXA1088LTE Pro采用了1.5GHz CPU,支持1080p高清显示,面向高端智能手机或平板电脑。其前一版本——Marvell PXA1088LTE平台采用1.2GHz CPU,支持720p高清显示。这两个版本面向全球4G LTE运营商支持以下5种通信标准:TD-LTE、FDD-LTE、HSPA+、TD-SCDMA和EDGE/GSM。并且,为了支持中国移动面向大众市场千元智能手机的推动,Marvell可提供一种简化RF设计的、更具性价比的解决方案,支持TD-LTE、TD-SCDMA和EDGE/GSM三种通信标准。OEM合作伙伴能够非常容易地扩展基于PXA1088LTE系列的智能手机或平板电脑产品线,以满足不同细分市场的不同配置要求,缩短产品上市时间,限度地提高投资回报率。
关于Marvell ARMADA PXA1088LTE Pro
Marvell先进的4G LTE调制解调器技术久经考验,得到了全球主要运营商的认证。作为Marvell ARMADA Mobile产品系列的组成部分,PXA1088LTE Pro专门为实现业界性能而设计,支持Category 4 150Mbps 下行速率(下行链路),同时支持FDD-LTE和TD-LTE。此外,在支持语音回落(CSFB)语音解决方案和基于IP多媒体子系统(IMS)技术的VoLTE之外,PXA1088LTE Pro还采用了成熟的WCDMA和TD-SCDMA调制解调器技术以支持双频双连接LTE语音解决方案。PXA1088LTE Pro与PXA1088LTE SoC引脚兼容,支持LPDDR2和DDR3L,有助于实现灵活的硬件设计。
Marvell PXA1088LTE Pro统一平台采用以高达1.5GHz运行的四核ARM Cortex A7架构处理器和高性能图形引擎。PXA1088LTE Pro支持1080p全高清显示,所采用的图形引擎非常强大,填充率高达3.12Gpixel/s,处理能力达208Mtriangle/s。该产品非常适合在移动计算、社交网络、3D云游戏以及其他富媒体应用中提供高清显示。PXA1088LTE Pro将先进的Avastar®无线技术与灵活的移动平台 + Bluetooth 4.0 + FM结合在一个单芯片平台中,提供了支持经济实惠的IEEE802.11n或高吞吐量IEEE802.11ac Wi-Fi两种选择。该平台还包括L2000 GNSS混合定位处理器以及电源管理和音频编译码器集成IC。
关于Marvell
Marvell(纳斯达克代码:MRVL)是的完整芯片解决方案提供商,旨在实现数字化“美满互联的生活”。Marvell公司拥有从移动通信、存储、云基础设施、数字娱乐到家庭内容交付的多元化产品组合,将完整的平台设计与业界的性能、安全性、可靠性和效率相结合。作为消费电子、网络和企业系统的强大核心,Marvell公司令合作伙伴及其客户始终站在创新、性能和大众诉求的前沿。Marvell公司致力于提高大众的生活体验,通过为世界各地的用户提供移动性和易于访问的服务,为社交网络、生活和工作增添价值。