来源:电子工程网
时间:2013-12-17
据台湾媒体《数码时代》旗下的市场研究机构Digitimes Research预计,今年全球ARM服务器的出货量将达到2万台,占服务器总出货量的0.2%;估计到2017年时,这一数据将增加到106万台。
按照Digitimes Research的预测,从现在到2017年,ARM服务器市场的混合年增长率大约为170%。 基于ARM的服务器于2012年底开始上市销售,随着更多的厂商在2013年纷纷推出各自的相关产品,Digitimes Research预计ARM服务器未来几年的出货量将逐年递增。 ARM已经公布了它在服务器领域的目标,包括在2016年之前将ARM服务器出货量在全球服务器总出货量中所占的比重提高到5%到10%,然后在2017年进一步提高到10%到15%。 Digitimes Research相信,Windows Server操作系统对ARM架构的支持将是决定ARM服务器出货量增长速度的关键因素。 如果Windows Server操作系统提供的支持力度弱于预期,那么ARM服务器出货量在2013年至2017年期间的混合年增长率将只有150%;反之,如果支持力度强于预期,那么同期的混合年增长率将达到180%。 |