虽然英特尔第四代Haswell处理器才刚刚进入普及阶段,不过关于下一代Broadwell处理器的消息已经开始逐渐浮出水面。从目前已经泄露出的信息 来看,由于Broadwell处理器的散热设计功率将有所下降,因此使用该处理器的笔记本电脑和移动便携设备将更加节能。
Broadwell处理器将有H、Y、U三种表示方法,其中H代表高性能的型号,而Y和U则代表超低电压的型号。此外,H型号的Broadwell处理器也分单芯双核和双芯四核两种色设计方案,其中双芯片版本将搭载GT3e或GT2图形处理器和6MB三级缓存,并将支持32GB DDR3L内存(频率1600MHZ),散热设计功率为47W。与注重性能的H系列不同,Y和U系列的Broadwell处理器只有单芯双核一种方案,支持4MB三级缓存。其中U系列将能够支持16GB DDR3内存(频率1600MHz)和8GB LPDDR3内存(频率1600MHz),散热设计功率分别为15W或28W。15W的Y和U系列Broadwell处理器将配备GT3或GT2图形处理器,而赛扬和奔腾两条产品线的处理器仅会搭载GT1图形处理器。而28W的型号将全部搭载GT3处理器,并且只有酷睿i3/i5/i7才有28W的型号。相比于U系列来说,Y系列超低电压处理器的功耗将会更小,热度范围和散热设计功率分别只有4.5W和3.5W。Y系列将搭载两颗处理核心、GT2图形处理器以及4MB三级缓存。此外,Y系列Broadwell处理器还将支持8GB LPDDR3内存(频率1600MHz)。考虑到Y系列极低的功耗,因此搭载该处理器的笔记本电脑和平板电脑将会拥有相当出色的续航能力。