据国外媒体的报道,英国平板厂商 Datawind日前在本土发布了一款号称“全球便宜”的平板电脑UbiSlate 7Ci,售价只有29.99英镑,折合人民币297元。根据Datawind的介绍,UbiSlate系列一共包括三种不同的型号,分别是售价29.99英镑的7Ci、售价50英镑的7C+(含3G模块)和售价129英镑的3G7(屏幕分辨率更高且包含3G模块)。其中UbiSlate 7Ci采用了低分辨率的7英寸触摸屏、主频为1GHz的处理器和4GB的存储容量,同时支持microSD卡扩展,搭载定制版本的Android 4.0.3操作系统。此外,UbiSlate还内置了一系列的教育、娱乐、游戏和办公应用,其目标则是希望能将电脑和互联网带进更多的英国家庭中去。“统计数据显示,英国目前还有29%的家庭没有电脑,有36%的家庭没有接入互联网,”Datawind的CEO苏纳特·辛格·杜里(Suneet Singh Tuli)介绍说,“我们希望能够通过推出廉价的平板电脑来让更多的人们享受数字时代的便利。”实际上,Datawind在2010年就宣称要针对印度市场打造售价仅为35美元的Aakash平板电脑,但直到其在2012年12月发布Aakash 2之后才大获得好评,Aakash 2在经过印度政府补贴后的零售价格只要 1130 卢比,约合人民币155元左右,不过该产品仅针对教育市场销售。市场研究公司IDC提供的数据显示,在廉价平板的推动下,全球平板电脑的销量有望在今年将超越PC,达到2.293亿台的规模。“售价在100英镑以下的平板电脑会是个不错的圣诞礼物,”IDC的移动设备高级分析师弗朗西斯科·杰罗尼莫(Francisco Jeronimo)介绍说,“一般的家长不太可能为家里的孩子购买一台价格在400到500英镑的平板电脑,但如果售价低于100英镑的话,将会非常有吸引力。”此外,市场研究公司CCS发布的数据显示,2012年全英的平板销售量只有830万台,但在2013年,仅上半年的平板销售量就已经超过600万台,预计全英今年的平板销量能够突破1000万台。