在今年的9月份苹果推出了全新的iPhone 5S,和之前的iPhone 4S相比除了配置有更高分辨率的显示屏和更大尺寸的机身以外,根本性的改变无疑是换装了全新的A7处理芯片。和前几代芯片相比,A7芯片首次采用了ARMv8微架构并且是世界上首款64位智能手机处理芯片。苹果的这一举动直接把智能手机处理芯片推入了64位时代。 和传统的32位处理芯片相比,64位处理芯片在性能上有较大的提升,据Anandtech等权威媒体测试表明,运行频率仅1.3GHz的双核A7处理器,性能却赶上了安卓手机中的四核Cortex A15处理器。而且应用程序64位化之后,也会带来一些不可思议的性能提升,iPhone 5s的64位处理芯片在运行AES加密时性能较32位处理芯片处理性能提升了惊人的825%!面对64位处理器性能井喷式的增长,厂商会们会在接下来的CES 2014上更多的透露有关自家64位处理器的一些细节或者抢先发布一些全新的64位芯片产品。但是不管怎样64位处理芯片都将成为CES 2014上的热门话题!
为了应对来势汹汹的苹果A7这款64位处理芯片,高通、联发科、NVIDIA等芯片厂商也有些坐不住了。根据早前的消息显示,在即将到来的CES 2014消费电子展上高通将发布全新的骁龙410处理芯片,。和苹果的A7处理芯片一样,骁龙410也是一款64位芯片,该芯片采用了28nm工艺制程,配备Adreno 306图形处理器,支持1920×1080像素全高清视频播放,而且支持1300万像素的摄像头。值得一提的是,骁龙410芯片组集成了面向全球所有主要模式和频段的4G LTE和3G蜂窝网络连接,而且可支持双SIM卡或三张SIM卡,综合表现很不错。骁龙410的定价将维持在150美元左右,这意味着该处理器将主攻中低端市场。我们相信在明年的CES 2014上高通还会其更为高端的64位处理芯片。
由于苹果的64位处理芯片的发布,英伟达也迫于形势将在2014年提前发布其全新Tegra 5以及64位处理芯片Tegra 6。有消息显示Tegra 5依然会使用现在的Cortex-A15架构并内置Kepler GPU,此外还拥有CUDA、OpenGL 4.3等技术。相比Tegra 5而言Tegra 6将会采用全新的FinFET工艺,并内置Maxwell GPU,这将使其图形处理性能大幅提升。其他消息目前还没有得到。相信在CES 2014上英伟达会透露更多有关其新处理器的相关细节。
除了高通和英伟达采用64位芯片以外,有些厂商也考虑使用多核战术来应对64位处理芯片,这其中就包括联发科。据称,联发科也将会发布其全新的真八核处理器,该处理器型号为MT6592,该处理芯片由8颗Cortex-A7核心构成,采用台积电28nm工艺,频率可达2GHz。此外,联发科MT6592的GPU将会是mail 450 mp4,该GPU同频率同核心性能约为mail 400 mp4的两倍,并支持全高清视频w/Richest解码格式以及HD1080显示支持。还有消息显示,联发科已经和ARM达成多项协议,其中就包括采用ARM Cortex-A53/A57架构的64位处理芯片,但是这两款芯片能否在CES 2014上亮相,只能等到大会开幕的那天才能揭晓。
LG、三星也被媒体曝光了各自的八核处理器。不过在笔者看来一味的堆核心可能并不是一个很好地选择。如果系统和应用无法识别多核心或者无法高效的进行多核心的调用的话,那么再多的核心也无济于事。不过可以预见的是64位处理芯片一定是CES 2014的重头戏,而在即将到来的CES 2014消费电子展上我们也会看到更多搭载64位处理芯片的移动设备的亮相。