• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星携手高通率先采用北斗卫星网络

来源:电子工程网
时间:2013-12-17

分享至:
来源:信息时报

新一代智能旗舰手机GALAXY Note 3(WCDMA 3G公开版SM-N9006和TD-LTE 4G版本SM-N9008V)成为首批支持中国北斗导航系统的智能手机,这也是美国高通[微博]技术公司首次在中国市场开通支持中国北斗卫星导航系统。自此,三星GALAXY Note 3用户即便在不容易接收到卫星信号的极端环境中,也可以接收到更多卫星传来的信号,从而大大提高手机定位的准确性。配合三星GALAXY Note 3专门打造的地图应用,广大用户将享受到更佳的移动定位和导航体验。

联手高通北斗导航更贴近中国用户

作为业内款集成三频定位平台的智能手机,三星GALAXY Note 3搭载了高通骁龙(Snapdragon)800移动处理器(MSM8974)。在高通IZat定位解决方案中支持北斗卫星系统可以增加接入卫星的数量,并可同时处理来自多个卫星网络的信号,提高的定位精度,为手机用户提供更准确、反应更快速的位置数据。通过配备这一功能,即使在挑战性的环境中,用户仍能使用定位服务,获得更满意的服务体验。

北斗卫星导航系统是更贴近中国用户的全球四大导航系统之一。三星希望通过与高通合作,提供更为快速准确的定位信息,以提升GALAXY Note 3中国用户的移动定位和导航体验。以往在某些地方,快速准确的定位一直是一项挑战,特别是在都市的高楼大厦之间,因为信号会受到高楼阻挡,移动设备不容易接收到卫星信号。在中国市场推出支持北斗卫星的手机,意味着GALAXY Note 3可以接收更多的卫星信号,提升定位精度。终,这将可以改善用户的步行导航,加快本地搜索速度,增强其他定位服务。

全新S Pen让地图应用如虎添翼

北斗卫星导航系统让GALAXY Note 3定位更精准,而全新S Pen则让地图应用的操作更简单。使用GALAXY Note 3打开地图应用后,可以发现右上方有三个醒目的按钮,从上到下分别是实时路况、地图类型和专为GALAXY Note 3的S Pen打造的两大功能——自定义搜索和手绘分享。GALAXY Note 3在联网的状态下,打开实时路况,就能一览各条路线交通的拥堵通畅情况,有助于用户选择更为明智的出行方式。而在S Pen的助力之下,用户点击选择自定义搜索功能,在圈定的一个大致范围内,可以尽情搜索关于美食、酒店、银行、电影院、超市等定位信息。如果完成手绘还想要分享的话,直接点击右上方的分享按钮,就能用短信、微信等常用即时通信工具随时分享。

持有GALAXY Note 3(WCDMA 3G公开版SM-N9006和TD-LTE 4G版本SM-N9008V)就可以尽享更精准的定位导航体验了。在更贴近中国用户的北斗卫星导航系统的鼎力相助之下,以及“明星装备”S Pen在地图中的应用,相信广大三星GALAXY Note 3的用户将在生活中享受到无微不至的方便和愉悦,在创造精彩生活的道路上继续勇往直前。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻