• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

展讯推出四核芯片组 本月完成收购

来源:
时间:2013-12-17

分享至:

近日,展讯通信的两则消息引发了业内关注。其一是清华紫光收购展讯通信已经铁板钉钉。该收购案已经获得了监察机构的批准,将于本月完成收购。

另外一则消息则是展讯通信发布了四核3G智能手机芯片组SC8735S、-SC7735和-SC8835。

展讯SC8735S是一款旗舰型四核智能手机芯片,支持多模WCDMA / HSPA+、TD-SCDMA/HSPA+与GSM/ GPRS / EDGE标准。SC8735S采用四核ARM Corte-A7处理器,运行速度高达1.2GHz,采用ARM Mali 400 MP4 GPU,可支持高性能的图像处理,集成了GPS、WiFi、蓝牙和FM的连接功能以及支持高达1300万像素摄像头、1080P 30fps视频与全高清(1080p)显示。该款展讯芯片支持两种3G标准的双卡双待双通功能,用户在进行通话的同时可以访问数据或者选择接收来自其他网络的电话。

-SC7735芯片支持WCDMA/HSPA+,-SC8835芯片支持TD-SCDMA/HSPA +。这两款智能手机芯片均可支持GSM/GPRS/EDGE标准的多模运行。这两款产品与SC8735S同样集成了ARM Mali 400 MP4 GPU的3D图形加速,并集成了连接功能,支持双卡双待双通功能。针对面向低端市场的客户,展讯提供了WCDMA标准的SC7730A、TD-SCDMA标准的SC8830A,这两款产品支持ARM Mali 400 MP2 GPU与双卡双待功能,在其他方面具备与竞争对手的高端产品类似功能。

该芯片目前已被HTC及其他的中国与亚洲客户所采用,并通过包括中国联通、中国移动和一家主要欧洲运营商的全球型运营商的认证。

标签 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻