• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2013年年终总结,安卓平板推荐

来源:我爱方案网
时间:2013-12-16

分享至:

【导读】虽然苹果iPad仍是目前的平板电脑,但是根据国际调研公司IDC的数据显示,Android平板电脑上季度的出货量相比去年同期增长了36.7%。得益于安卓良好的系统优化和众多开发者们的不断努力,安卓的用户体验也做得越来越好。当然在众多的平板中用户可能不太了解如何选择,接下来就盘点一下2013年的平板推荐。

小尺寸Android平板

小尺寸平板的优势在于便携性,你可以方便地将它放在包包内,随时使用。不过,在这里我们并不会推荐类似Kindle Fire这样改版Android系统的机型。

谷歌Nexus 7(2013版)

参考价格:约1800元起

2013年新款Nexus 7仍然是我们十分推崇的Android平板,相比之前的机型,不仅做工上有所进步,硬件配置上也获得了全面的提升。首先,它的7英寸屏幕达到了1080P分辨率,能够实现323ppi的像素密度,显示效果大幅提升,同时又加入了真正的立体声扬声器,整体影音效果十分出色。另外,它还搭载了1.5GHz四核的高通Snapdragon S4 Pro处理器、2GB RAM,足以运行各种大型游戏。当然,新版Nexus 7依然保持了较低的价格,让它成为市场中性价比的Android平板。

LG G Pad 8.3

参考价格:约2200元起

如果觉得7英寸的屏幕不够用,那么采用了8.3英寸的LG G Pad 8.3可能会是一个好选择。它搭载了8.3英寸的1080P全高清屏幕,整体使用体验接近苹果iPad mini,另外LG的工业设计也是令人十分满意的。硬件方面,LG G Pad 8.3搭载了1.7GHz的四核处理器、2GB RAM+16GB ROM,还支持存储卡扩展。另外,LG G Pad 8.3还内置了QSlide应用,能够实现非常好的应用体验。

华硕MemoPad 7 HD

参考价格:约1200元

华硕MemoPad 7 HD是一款高性价比的小尺寸平板,由于华硕是Nexus 7的生产商,所以MemoPad 7 HD的整体感觉与其十分接近,所以从手感、应用体验上来说还是十分不错的。硬件方面,华硕MemoPad 7 HD采用了1280*800像素的IPS屏幕以及1.2GHz四核A7处理器,但RAM仅有1GB,并且不支持存储卡扩展。当然,由于该机仅需1200元就可买到,所以整体来说仍然是比较超值的一款小尺寸Android平板。


全尺寸Android平板

如果你的主要使用场景是在家中或是办公室,那么10英寸左右的全尺寸机型会是更好的选择。

谷歌Nexus 10

参考价格:约3000元起

虽然谷歌在今年没有对Nexus 10进行更新,但是它仍是市场中好的全尺寸Android平板。首先,2560*1600分辨率的10英寸屏幕是其亮点,显示效果媲美iPad的Retina屏幕,在目前的Android平板电脑中还是极为少见的。虽然它搭载的1.7GHz双核A15处理器并非,但仍然可以良好地运行系统,可方便地升级到Android 4.4系统也是谷歌产品的优势。

索尼Xperia Tablet Z

参考价格:约3000元起

索尼Xperia Tablet Z可能不是一款完美的产品,但一些特性还是值得称赞的。它的做工十分出色,并且支持三防功能,即使拿到海边使用也不会损坏,这是平板电脑中极为罕见的。配置方面,10英寸1080P屏幕、高通Snapdragon S4 Pro处理器都是主流的配置,能实现较为流畅的使用体验。总得来说,如果你想要一款能在任何环境使用的时尚平板,索尼Xperia Tablet Z便是很好的选择了。

三星Galaxy Note 10.1(2014版)

参考价格:约3800元起

三星推出的2014版Galaxy Note 10.1,是一款极具竞争力的Android平板,如果预算充足,不妨考虑一下。首先,它拥有非常高的硬件配置,包括10.1英寸的2560*1600分辨率屏幕、1.9GHz的Exynos四核处理器以及3GB的RAM,并且支持存储卡扩展,同时8220mAh的电池还能实现出色的续航能力。除了硬件,三星知名的TouchWiz界面也拥有一些非常先进的功能,比如分屏多任务等,另外S Pen也能够带来良好的输入体验。

标签 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻