来源:我爱方案网
时间:2013-12-16
相关阅读:
大工程!牛人DIY家用太阳能发电站
材料准备:
1、太阳能板2块:180mm*240mm*3mm 5.5v 5w
2、3.7V锂电电芯 4500ma,带保护板
3、3.7v转 5v 转换接口
4、肖特基
二极管
5、ipad 套
6、导线若干
太阳能板,和ipad一样大
ipad 套(也可以用其他外壳代替)
电池:4500ma。家里只有这个了。如果有10000ma就好了。空间不是问题
3.7v转5v的模块。还带充电接口。
接上USB口试试。电池在正常供电,电压5.1v
总结:
这个太阳能充电器,理论发电功率为5.5v 10w ,能提供1.8A的电流。完败现在世面上所有的太阳能移动电源。理论上充满iphone这样1400ma的电池只需50分钟以内(那是不可能的,iphone有电源管理),充满自带的4500ma的电池只需要2个半小时以内。即便是只有一半的发电效率,也能提供900ma,和一般的充电器所能提供的电流相同,给iphone等设备充电无任何压力。可以将4500ma的电池换成10000ma或者更大。
下面是很多朋友可能会问到的问题,给大家先解答:
1、有朋友不理解我为何要加电池,如果能直接给设备充电多好。
我加电池和市面上卖的加电池的是不一样的。他们加电池是因为他们的产品根本就不能太阳能发电(电流太小,电池容量太大,充不满也充不进去),之所以他们这样干是想办法骗钱而己,没有任何意义。我加电池是因为我的太阳能充电器功率很大,我举个例子:以电流1.8A为例,给iphone充电,当iphone电量为低时,管理系统允许电流为900ma。也就说,这个时候,有一半的电没有被利用,白白流失。当iphone的电量为75%时,管理系统允许的电流为400ma,这时候有1500ma白白流失。如果我加上一个电池的话,这些流失的电量就会被收集起来。其次,电池起到稳压的作用,可以对USB输出端的所连接的设备起到保护作用。
2、有朋友问我这个充电器在阴天和晴天效果如何。
(1)阴天测试结果:
测试开始时间:9:00。启始电压3.34V
测试结束时间:16:00。结束电压3.99V
充电量大约算来是3500ma左右,可给iphone充2次半。充电7小时,电流均值是500ma。和我预料的一样,天气不好的时候,发电量只有总功率的1/4。
(2)晴天测试结果:
测试开始时间:12:00,电池电压3.85V。
测试结束时间:13:00,电池电压4.08V 。
虽然我对这个设备的性能比较了解,但是这个结果仍然让我吃惊,这个充电器基本能达到1800ma/h的发电功率。能够把4500ma的电池用一小时电压从3.85干到4.08,那是相当的可以了。
3、如果不加电池,直接冲手机会将手机烧坏吗?
这个问题我早就考虑过了。因为存在着一种情况,那就是USB口接手机充电,同时自带的电池也已充满的时时候,电池的保护板会切断太阳能板对电池的充电行为。此时,就成为太阳能板对手机的单独充电了。太阳能板的工作电压是5.5,而3.7升5V的USB接口又是个升压板,那此时USB口的电压是多少呢。我测过了。还是5.5V。这个电压没有问题,符合USB接口电压4.5-5.5V的范围值,如果不放心的话,在USB电源输入端串一个电阻就行了。
4、有人问如果要给ipad充电该怎么办
ipad的充电电流是2.1a。事实上达不到2.1a也能充。只是很慢并且不显示而己。如果想电流必须达到标称的2.1a,就必须让太阳能板和自带电池同时提供电力才行。我估计如果太阳能板满功率的话,板子和电池所提供的功率比应该7:3的样子。这就要将自带电池的容量提升到10000mah以上了。同时,也要将USB模块更换为2.1a就可以了。
5、如果大家对这个感兴趣想自己动手做的话,买材料需要注意了。
太阳能板:给手机,相机,Iphone,Ipad,MP4,GPS充电 5W/5.5V 单晶太阳能发电板,一定要看清楚,是那个63.5的。单晶的干活。
电池:3.7v 聚合物电池,一定要带保护板,我建议买两个6000ma(大容量电池会影响充电效果,切记),单价大约30元。性能必须完全一样,切记,这个电流很大,和改造手机电池是不同的。
USB升压板:买3.7升5V的,2.1a也可以。一定要问清楚老板,输入电压在5.5V以内都不会烧。输出电压不能超过5.5V。好带充电输入口。
肖特基二极管:这个你买太阳能板的时候问老板要两个就行。每个太阳能板必须焊一个。防止回流。
再放上太阳能板,左边的太阳能板用双面胶粘上,是那种比较厚的双面胶,大约厚2-3mm的那种。
然后按照电路图连接线路就可以了,下图是成品
然后按照电路图连接线路就可以了,下图是成品
买套时里面带的东西。这个很重要,可以用来填充,我是就是在这个上面刻出空间来装东西。
先将电池和USB模块的位置选好,用刀子刻出来
放进套子里试试