• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星为何放弃Super AMOLED屏? (1)

来源:ofweek
时间:2013-12-16

分享至:
近日有消息称,为了降低成本,Galaxy S5和Note 4将会改用Super PLS LCD 屏幕,而这样做单就屏幕成本这块就能节省20%,当然了三星还没有后确定这件事,不过从目前的情况来看,这个后成真的希望挺大。

2010年的时候,三星就发布了Super PLS LCD屏,不过它使用的范围并没有Super AMOLED屏广泛。前者相对于IPS屏幕来说,可视角度更广了,而且屏幕显示效果也更亮了。

此外,由于不需要使用偏振片等昂贵部件,Super PLS LCD屏幕的生产成本相比IPS屏幕来说又降低了15%。当然需要说明的是,在显示效果上,Super PLS LCD表现力肯定没有Super AMOLED屏那样讨好眼睛。三星此次换屏更多的是处于成本的考量,那么到底这几种屏幕有什么样的区别呢?接下来OFweek显示网为您带来具体分析:

一、Super AMOLED

Super AMOLED是韩国三星电子公司所极力推广的AMOLED技术,又称“超级有源矩阵有机发光 二极管 ”或“高级AMOLED 显示技术 ”,主要用于在使用行动设备,如智能手机、平板电脑。它与其他显示技术的主要区别是:触控是实际操作在面板上,不需通过空气层。

而与AMOLED相比,Super AMOLED的优势是拥有更亮的屏幕、减少太阳光反射及降低耗电量,但仍有长时间使用后产生烙印而减少屏幕寿命的问题。

Super AMOLED plus

Super AMOLED,首先使用在智能机Samsung Galaxy S和三星Droid上,该技术进一步的发展了PenTile RGBG像素矩阵(2个子像素)使其被三星的“实时条纹”(3个子像素)RGB的三原色子像素安排所取代。这正好是八个组每组12子像素,显示更加细腻。屏幕也更加明亮,Super AMOLED较AMOLED亮度提升18%、并且更轻、更薄。

HD Super AMOLED

HD Super AMOLED是一种新的Super AMOLED类型显示技术。其个采用设备是Galaxy Note,这是一款使用了5.3寸显示屏,1280x800分辨率的智能机。三星于2011年9月宣布的第二款采用该技术的是三星Galaxy Nexus智能机,这是一款拥有4.65吋、1280x720(720P)分辨率的显示屏的智能机。即使在材料和新型工艺的进步使得该技术适用了更高的分辨率(DPI),但仍使用荫罩技术。这使得其仍在使用pentile RGBG像素排列。 三星预计将推出一个新的屏幕,使用移动激光诱导热成像来实现真正的RGB像素排列(LITI),这被称为“Super HD AMOLED Plus”。LITI也是三星迈出的重要一步,未来将走向商品化OLED和电视等。

Full HD Super AMOLED

用于Samsung Galaxy S4,5" 1920x1080(1080p)分辨率(441ppi)和Samsung Galaxy Note 3, 5.7" 1920x1080(1080p)分辨率(385ppi)。

二、Super AMOLED真的成熟了么?

众所周知OLED屏是像素自发光而无需背光灯的,显示黑色时像素点是完全不发光的,对比度趋于无穷大,所以每个像素点都可以显示自己该显示的亮度, 从而增加了画面的对比度、真实性,画面暗处与亮处的鲜明对比。但也因此可能导致一些问题出现,就是像素点会出现不同程度的老化,变暗、变黄、没有一开始鲜 亮,经常亮起或高亮度的像素点老化更快,而不经常亮起的像素点则没那么快出现老化。

三星在高分辨率下不采用pentile RGBG像素排列的主要原因是,一旦高于230PPI,采用RGB排列的Super AMOLED寿命就无法保证。官方宣称AMOLED的寿命目前已经进化到了30000小时左右,Super AMOLED产品可以达到60000小时,基本和CRT的100000小时相去不远。

AMOLED的寿命定义不是指到达X小时后不再可以工作,而是到达X小时后亮度衰减为初始值的n%,这个n一般来说是80左右。而且这个数据的测试条件还是在亮度显示白色的情况下测出的,损失的亮度是在在一个长期过程中渐渐变暗。

标签 二极管 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻