来源:我爱方案网
时间:2013-12-16
相关阅读:
1499元高配低价的nubia Z5S mini拆解测评
【高清】Tegra4版小米3首拆:布局紧密维修容易
nubia上月底在北京召开发布会,正式发布了四款新品,分别是Z5S、Z5S mini、ZS5 LTE以及Z5S mini LTE,首先开卖的将会是Z5S以及Z5S mini这两款产品,前者的售价为1999元,后者则是1499元。
具体配置方面,nubia Z5S采用了一块5.0英寸1080p触控屏,搭载主频2.3GHz的骁龙800四核处理器,内置2GB内存和16GB机身存储空间,提供一颗1300万像素后置摄像头和一颗500万像素前置摄像头,运行Android 4.2操作系统,电池容量为2300mAh。当然,其的特色还是支持移动/联通/电信三大3G网络。
从整体配置上来看,该机并不逊色于小米手机3,而且对网络的支持能力更加强悍,再加上一模一样的售价,小米3这次真的遇上了对手。
nubia Z5S延续了前作nubia Z5的整体外观设计,正面听筒、前置镜头以及底部的红圈HOME键的摆放位置都如出一辙。它同样采用一块5英寸1080p级别(1920×1080像素)IPS屏幕,这块屏幕拥有独特的夏普CGS+NM2技术,该技术优秀的色彩还原度给这款手机增色不少。另外,该机还采用康宁第三代大猩猩玻璃面板,有效的保护了屏幕。
不过即便如此,nubia Z5S还是做了很多改进的,相比已经很轻薄的nubia Z5而言,它的机身厚度仅为7.9毫米,重量为126克,整机拿起来非常的轻薄,即便是长时间单手握持也不会感觉太累手。为了进一步地保证单手操控性和握持感,nubia Z5S还采用了2.67毫米超窄边框设计,让用户操控手机时的屏占比更高。另外,该机背后还采用nubiArc 2.0设计,它可以让用户在握持手机手感更佳。
在nubia Z5S固定主板用的螺丝中,也有一颗贴有易碎贴纸的螺丝。这也是厂商防止我们私拆预留的螺丝,所以广大网友为了自己爱机的保修考虑,千万别私拆自己的手机,以防丧失保修机会。
下面我们的工作就是取下固定主板的螺丝了,当然在拧螺丝之前,我们还要先把所有可以断开的排线全部断开,所以可以取下的零件全部取下来。
从nubia Z5S主板上取下来的10枚十字形螺丝。
在主板上我们还可以看到这样一层特殊的胶布,很多时候我们会在拆机时遇到它们。它的主要目的是降低电磁对主板芯片的干扰,并且可以有效的起到散热的作用。
简单介绍完外观,下面我们就来看看该机的详细拆解。
虽然nubia Z5S并没有采用可拆卸后盖设计,但我们依然可以看出这款手机的拆机下手点在后盖。首先我们要先把该机的mirco SIM卡卡托取下来。值得一提的是,nubia Z5S的后盖和屏幕面板之间接缝非常的紧密,就好像是用胶粘上的一样。
不过即便如此,在经过耐心的软磨硬泡之下,我们还是打开了nubia Z5S的后盖,从图中我们可以看出,nubia Z5S的后盖没有任何用胶的痕迹,取而代之的严丝合缝的卡扣设计。
图为取下后盖之后的nubia Z5S,我们可以清晰的看到它主板上的各个零部件和电池,以及在手机底部的扬声器模块。
通过特写图我们可以看到,nubia Z5S采用的是十字形螺丝固定,这样也大大降低的拆机的入手难度,毕竟十字形螺丝刀到处都可以找到。
音量调节键也是这样设计的,仅需一根细细的排线即可完成和主板的连接。
作为此次拆解的重头戏,nubia Z5S的L型主板终于闪亮登场了。此图为L型主板背面图(相对于手机来说),我们可以从中看到后置摄像头、mirco SIM卡卡槽、3.5毫米耳机插口以及大面积的金属屏蔽罩。
在L型主板的正面,我们终于看到了nubia Z5S的各个主要芯片,500万像素的前置摄像头也被安置于此。不过有一点十分奇怪,似乎这些主要芯片都没有金属屏蔽罩?先别急,下面让我们一起揭晓为什么会这样设计。
答案是在屏幕面板的金属层,已经预留好了主板安置区域,这样既能够起到电磁屏蔽的作用,也有着良好的固定作用和控制厚度等等优势。
nubia Z5S的3.5毫米耳机插口也在主板背面。
相信看完nubia Z5S整个拆机过程的朋友已经对这款手机有了更深入的了解。从每一个细节我们也可以看出nubia Z5S不错的做工和对细节方面的把控还是不错的。在我们比较在意的散热方面和可维修方面,nubia Z5S都做了非常多的改良。每个零部件的布局相对来说也比较合理,模块化的零部件也为维修提供了便利。总体来说,1999元的nubia Z5S绝对是一款值得入手的手机。
拆机先断电源,这是拆解手机的基本常识。从取下的电池来看,nubia Z5S这块电池容量为2300mAh。
把排线全部断开、分离电池和主板之后,我们就得到了这三个部件。
图为nubia Z5S的屏幕面板。
此芯片为nubia Z5S的屏幕触摸控制芯片。
图为nubia Z5S的听筒特写。
屏幕面板底部镶嵌有扬声器+振子的模块,左边为nubia Z5S的扬声器。
右面为nubia Z5S的振子模块。
nubia Z5S的独立快门键特写图,和一般手机不同,nubia Z5S的快门键是和屏幕面板连接在一起的,这样可有助于拆卸和组装工作。