• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

11位手机大佬的4G对话 华为高调小米雷军“哑口无言”

来源:钛媒体
时间:2013-12-16

分享至:
近日,10家手机公司和中移动终端公司高管,坐在一起对4G手机的现状与趋势进行了解读。下面让我们听听华为中兴他们都聊了哪些干货?  下面是现场对话实录精华摘编。  中兴通讯移动总监办总经理王志:  中兴近期在做重大转变:把4千多人的研发队伍中,3千多人专职来做4G研发,把原有的和运营商紧密合作做B2B的业务,转向去做B2C的业务。  在中兴新做的4G手机里,更强调的是解放双手,通过语音来操作。内部来讲就是释放了双手,解放了思想,更多地体验到4G给我们带来的新业务体验。  青岛海信通信有限公司总经理卢庆亚:  海信正在利用家电、视频和4G高速下载,以抢占家庭客厅服务为目的,打造一个综合的在家庭娱乐、视频方面的综合解决方案。  海信在全国有约4万个家电零售网点,目前正在和中移动沟通,未来有可能进行全面的渠道对接融合。  在2014年季度,海信会上市4款LTE手机,这里面有跨界的6.8寸产品,以及5.5寸和5寸的产品。  联想集团副总裁冯幸:  在TD的3G时代,联想在终端方面跟中国移动合作很好。2013上半年就有一款3G智能手机单款突破500万台。  4G时代,联想有超过50%以上的研发投入放在TD-LTE产品研发上。以前,联想终端产品主要立足中低端,但在4G阶段,联想将从TD-LTE开始,全面加强精品战略,立足千元,布局和拓展中高端。
LG电子移动通信业务部总经理安浩哲:
LG做手机从1996年开始的,自CDMA起步,逐渐进入GSM、WCDMA、EVDO等领域。LTE则从2006年左右开始加速,2008年研发出首款自用LTE芯片,2011年7月份开始向运营商手机供货是在左右。现在,在韩国国内通讯领域的研发人员大约有7000人,全部在做LTE研发,明年开始的产品线基本上都是LTE产品。
HTC(宏达电子)副总裁张建伟:
早在2010年,HTC就已推出全美款4G产品,目前已经在全球跟20多个运营商进行了4G合作。
HTC在这个季度推出了一个大屏的金属外壳4G手机,这是我们一个独到的创新设计,在已有4G覆盖的地区,实现了优质体验和完美使用。未来HTC会从高、中端不断扩展产品线,争取在每一个价位段都有明星机。
只要中移动网络能够整体铺到4G时代,HTC的产品线也将全部纳入4G。
华为终端中国区副总裁杨拓:
目前,全世界大约有213张LTE网络,华为建了100张,另外有80张的EPC核心组网也是华为建的。
华为面对消费者的一个理念是以行践言,4G则希望做到格物致知。
格物致知和以行践言,个是因,第二个是果。因为深入了解4G,了解技术需求和消费者的洞察、理念和需求,然后通过以行践言方式,通过产品呈现出来,所以到现在为止,华为的终端手机,数据卡,MiFi等产品都受到欢迎。
天语朗通有限公司副总裁倪刚:
2009年以来,天语一直处于学习和积极跟进状态。去年以电商为主导的产品小黄蜂创造了单品300万的规模。
天语历来强调亲民、亲切的品牌造型,2014年天语会以非常高的性价比,提供优势价格的产品,从目前到2014年3月,天语将在从2000元到799元的不同价格档位上,提供超过5款LTE产品。
索尼移动中国有限公司高级副总裁徐婕:
索尼对TD-LTE已经做了充分准备。将发布的终端,从价位到配置都有更多的覆盖,整合索尼在通信、音乐、影视、游戏等方面的内容方面。
三星大中华区移动业务总经理崔晓东:
作为一个全球化企业,三星在整体战略上,一直把中国当成重要的一个战略地区。
在2014年,三星会和中移动通力合作,从推出不同价位段和形态的多款产品,其中可能也会有照相类的,平板类的LTE终端,并会在2014年底,配合中国移动VOLTE的试商用,适时推出相应终端。
宇龙酷派服务体系中国区副总裁曾宪忠:
在2013全年,酷派共推出近20款产品,预计将实现2千万台销售发货,平均每款手机的销售达到100万台,这在宇龙历史上是一个很大突破。现在已经超过百万发货的产品数量为7款,表现好的超过200万台。三个3G制式中,TD发展好,在内部占比中超过50%。
目前,酷派是在工信部TD-LTE终端入网数量多的厂家,已有4款产品入网;也是通过中移动终端公司和研究院测试入库多的厂家,已经有3款产品入库并在市场上发货。
在2013年12月的TD产业链会议期间,酷派准备再发布2款重量级产品,一款是高端旗舰产品,还有一款是5寸四核高清屏配置的千元LTE产品,将做到4G产品当3G卖,而且有竞争力。
酷派自己的产品规划是,在2014上半年,1000块钱以上的手机全部是4G,在2014年下半年,700块钱以上的手机全部都是4G手机。目前80%的研发人员已经全部转到4G的产品研发上,并会把整个销售也尽快地全面转向4G。
中国移动终端公司总经理唐剑峰:
现在,一共有超过16家的芯片厂商和30多家的手机厂商开展4G的终端产品开发,还有10多家数据终端厂商也在做CPE、MiFi等产品。到目前为止,已经有20多款4G手机具备商用销售能力,大概将近20款的数据终端具备上市销售能力。
目前,4G的话音和消息体验,已经优于2G和3G。根据实测,大部分终端的峰值速率都可以达到70M,2014年数据速率峰值可以超过90M。上传速率也能超过18M。这个数据比目前的很多WiFi的效果都要好很多。
新上市的LTE手机都进行了稳定性测试。中移动要求,新上市的4G手机平均400小时无故障,也就是说至少半个月不会有问题发生。而在待机上,4G手机和3G手机也已经完全相当。
在2014年,4G终端将在中移动终端销售整体销售占据重要部分,2015年会实现以4G终端为主,预计明年至少会有超过100款4G手机在市场上进行销售。
中移动将加快推动LTE千元手机推出,继续推动VOLTE发展,提供更好的,更高清晰度的语音质量,更短时间接入的方式。
在2014年,4G的终端形态和业务形态都可能有很多延伸创新。一些穿戴式设备,即拍即传终端,4G平板等,都有可能有更多创新和变化,给我们市场带来更多兴奋点。
以下为现场问答实录精华摘编:
问:现在有消息说,我们明年要推动三模LTE手机的发展,从中国移动集采方面来讲,在三模和五模之间会怎么选择?
唐剑峰:我们认为,五模和三模都同样重要。五模更多是为了漫游客户使用,三模更多是稳定客户。相对来说,三模技术更简单,五模会有更多技术挑战,所以我们推动更多的是五模,但在集采过程中,是三模五模都有采购,都在推动。
从使用角度来说,不同层面的客户都是有各自的需求。相信随着技术发展,将来有一天——我觉得很快——五模的技术成本会降得很低,所以可能很快五模的普及率会很高。就像现在大家看到的电视机,所有的电视机都支持任何一种制式。
问:中国移动讲VOLTE很久了,三星和韩国有成熟产品支持VOLTE,它们的产品和中移动需求的VOLTE的产品有什么不同?
唐剑峰:其实VOLTE还是一个新的技术,目前国际上推的比较好的主要就是在韩国,美国AT&T一直在做实验,但是还没有商用推出。
客观来说,VOLTE要做大规模的商用推广,还存在一些技术问题需要解决。目前国际上的实验更多基于LTE FDD,中国移动推动更多的则是基于TD-LTE。从通信技术发展来说,IP技术将来一定是一个不可逆转的趋势,但在发展的过程当中,肯定还有很多问题,很多更复杂的业务形式,需要我们更加努力去创新和发展,让技术的发展,能够超越过去的使用方式,为客户提供更好体验。
问:刚才我们说到,2014年4G终端要推到千元智能机层面,那么中移动在千元智能机这方面,包括4G终端的补贴力度大概多大?另外,索尼、三星和HTC2014年是否也会推出千元智能机计划?
唐剑峰:具体的政策还没有发布,但有一点很明确,一定会向LTE手机倾斜。
崔晓东:在3G时代,大家已经也看到了,三星从低到中低、中端、中高端到高端都有产品布局,在4G上,三星确实也在准备相关的产品,会在适当的时机公布。
徐婕:过去,索尼的产品线主要覆盖中高端,未来会有更多的价位段,目前正在计划当中。
张建伟:千元的手机我们也正在规划。我们主要考虑整个4G网络的覆盖过程。每一个价位段所定位的消费群体,会随着网络的建设逐渐变化,我们也从高端、中端逐步往下考虑,每一个价位段都会考虑。
问:2014年中兴和华为有怎样的产品计划,尤其是在千元机方面的规划?
王志:我们预计,明年整体的规模里面,40%到50%会是4G的产品,甚至做到超过50%。千元LTE的规划非常明确,在2014年的一季度就准备上市,而且我们整体的规划不会是一款,2014年基本上千元以上的手机都会是4G。
杨拓:关键是看用户的需求。一个新技术、新产业的出现,在IT行业一直有一个非常经典的曲线分布图,不同的阶段有不同的人群需求。只要有需求在,做千元也罢,做两千元也罢,做几百元也罢,所有厂商都会义无反顾的扑上去。
问:目前,中华酷联4家公司在CDMA+TD-LTE方面有没有确切准备?另外中移动明年是3G和4G同时发力,那么3G的销量大概会是怎样的比例?
曾宪忠:TD-LTE+CDMA这个制式的手机,应该说市场是有需求的,但这个需求应该是来自于中电信的需求,中移动在这方面的需求目前还没有。我们已经在开发了。
杨拓:我还是回到问题本质来说,市场的需求就是号角,无关其他的因素,尤其是需求的容量,如果这个量足够大的话,厂商自然会去做。
王志:这个产品是根据市场和需求来判断的,单纯从技术上来说,已经不是问题了。重要是看市场需求在哪里,用户在哪里。
唐剑峰:在2014年,3G还会有非常大的销量,仍然也是市场上非常重要的方面。
问:我想问一下酷派曾总,从产业链的角度来讲,千元手机成本压力来自哪里?芯片支持方面是怎样的?
曾宪忠:从2G到3G的时候,酷派实现了一个公司的快速成长壮大,这个壮大的核心原因,就是我们提供了更被市场接受的手机。在整个我们销售的比例里面,千元机应该是一个市场接受度的产品。
但在4G上面,我认为至少现在的阶段,各个厂家去做千元手机的压力还是比较大的,关键在于技术上要把成本降低。
这个降低来源于几个关键点,首先是芯片,到现在为止,3G和4G的其他成本都比较接近,没有太大区别,主要的差别就是芯片。因为现在工艺比较少,规模效益也没有体现出来,厂家都是前期的研发和试生产,或者是小规模供应,所以4G的芯片价格跟3G比还是有较大差距。
还有一点是,原来中移动的3G有一个明显优势,就是不用交专利费,但在4G上,我们可能很难绕开专利费,尤其是在五模十屏的要求下,必须要交专利费。
现在,五模十屏的芯片供应商是非常有限,没有出现像TD-SCDMA一样有多个芯片供应商,尤其是国内企业推动快速进入的格局,缺乏竞争。不过,如果规模上去了,我觉得芯片厂家会发展很快。
但是在4G起跑线上输了的小米,很遗憾未能共享4G这盛宴。对于小米在4G起跑线上的的落后,不知雷军怎么想法,在关于4G上,很少听见雷军的见解和观点。只有面对4G时代保持沉默。
标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻