据国外媒体报道,的信息分析公司IHS在其报告中指出,随着越来越多的消费电子产品开始利用无线传输功能,具备无线功能的设备的全球市场将在未来五年内出现爆炸式增长。 具备无线功能的设备(包括如智能手机、电视和移动PC)的年出货量有望在2018年达到5.03亿,是2013年4900万(预计)的10倍之多。未来三年的增长将介于60%-120%之间,而在已经过去的两年(预测期内),增长有所放缓,但幅度依然高达30%。 对无线集成电路供应商而言,的收入机会将是智能手机、电视和移动PC。预计到2018年,这三个领域及其他各种应用的无线芯片出货将累计达17亿左右。而同期的无线模块出货量大约为5.37亿,约占多数据流Wi-Fi模块出货量的近60%。路由器和机顶盒将是多数据流流Wi-Fi模块的应用领域。在各种无线技术,无线家庭数位界面(WHDI)预计将走出传统的消费电子产品应用,转而进军小众应用领域,如高端视频制作和高清内容的实时流式传输。就其本身而言,目前主要用于60GHzWiGig无线对接技术——将来自支持WiGig的电脑的视频传输给无线显示器。预计WiGig技术有望在2015年年底用于移动设备,而这将推动WiGig芯片的出货量增加。