来源:安防市场报
时间:2013-12-16
过去几年IPC的发展,NVR也乘势而起。其应用面逐渐扩大,越来越多的领域开始安装NVR系统以加强其视频监控网络化进程。早期,NVR主要以企业、工厂、教育等领域应用为主,这些领域的监控点大多分散而且难以实现大量的布线工程,因此更倾向于应用IPC+NVR的系统。而目前,NVR系统在平安城市、公安、金融、建筑小区、交通、医疗等几个主要行业的应用也逐渐“受宠”,网络视频监控的发展带动了NVR系统在上述领域的部署。NVR需满足不断变化的市场需求,大安防时代的“NVR+IPC”广受青睐。时至今日,面对新的市场环境,行业又该如何打好“NVR+IPC组合拳”?
NVR解决方案成平安工程
NVR目前分为PC式NVR和嵌入式NVR。PC式NVR主要以PC机为主,在其上运行一套NVR管理软件;嵌入式NVR主要是嵌入式软硬件平台实现的NVR。两种比较起来PC式的NVR开发难度小,容易接入不同厂家的IPC,只要按照SDK接入即可;而嵌入式NVR开发难度相对较大,接入不同厂家IPC需要按照协议接入,但其成本低,系统稳定。并且随着海思、TI、Trident等公司推出了一系列可适用NVR开发的芯片,嵌入式NVR的开发难度在逐步降低。
尽管目前国内视频监控市场仍以模拟系统为主导,但视频监控网络化的趋势无法阻挡。通过在各种市场领域的验证,NVR已经充分体现出其在网络化视频监控中的优越性,将逐渐成为未来视频监控市场存储与管理方面的一颗耀眼“明星”,其高清化趋势逐渐成为行业主流。
基于网络建设及质量的提升,NVR产品也将走向更为广阔的市场应用。如借助网络运营商在家庭、企业等用户方面拥有的深厚资源,这些领域的网络化发展极大地推动了NVR的发展。除了在市场应用面逐渐扩大,NVR系统应用从小型系统向大型系统的转变也值得注意。
从传统模拟与数字结合的方式可以看出,其系统架构受矩阵架构的限制已经十分明显。在传统“模数”结合的方式下,扩容已经到了瓶颈。同时,规模的扩大对可管理性的要求也越来越高,而目前平安城市工程作为对海量视频监控存储要求的领域,在该方面的需求高涨,因此,恰恰能解决上述问题的NVR解决方案成为目前新兴平安工程的方案。以宇视科技旗下ISC5000-E为例,该NVR是面向行业和商业用户推出的新一代高性能、高可靠性、大容量存储的NVR产品。经专业测试,该产品在工业设计上的冗余电源、业务卡插槽等不仅提高了产品的实用性,更是让产品充满人性化。此外,该机在进行128路并发存储、192路并发解码时功耗仅为200W,节能环保的同时也延长了机器的使用寿命。丰富的业务功能、良好的联网能力和第三方设备接入能力以及打造绿色环保的概念等多种特性,使得该产品可以满足用户的各种应用,极具竞争力。
NVR+IPC“真情演绎”百万高清
在网络化应用、高清化发展方面,IPC已经取得了自己的地位,已经成为越来越多用户的产品。IPC的优势,不光是网络传输的优势,它还有压缩算法的优势、智能分析技术的优势和高清应用的优势等等。
从大安防的概念可以看出,整个监控方案从前端视频采集、视频传输、视频压缩、数据记录、数据控制、视频显示等,都围绕集中管理、集中控制的概念来实施。大安防不仅囊括所有的视频监控设备、视频监控应用及其周边应用,还包括了更多的集中管理概念,终的目的是满足客户的所有需求,同时又要简化客户的操作,实现视频中心、数据中心、控制中心一体化,并使所有外围设备都与中心互联互通。
“NVR+IPC”与大安防的配合,使其在网络中如鱼得水,涌现出诸多优势。首先,NVR作为全网络化架构的视频监控系统,监控点设备与NVR之间可以通过任意的IP网络互联,因此,监控点可以位于网络的任意位置,不会受地域的限制。其次,NVR监控系统的全网管理能实现传输线路、传输网络以及所有IP前端的全程监测和集中管理,包括设备状态的监测和参数的浏览、部署与扩容。网络化应用的传统优势,在网络基础完善的情况下,部署NVR+IPC成为非常方便的事情。而且当NVR完善即插即用的功能后,NVR的应用将如同DVR一样方便,插上网线就能看图像,适合大部分客户应用。
以中维世纪为例。在今年年中为期21天的“全国操作简单的百万高清擂台争霸赛”中,该公司百万高清产品(NVR+IPC)凭借三大杀手锏(云视通、IPC零操作、NVR健康自检/工程小助手)技压群雄。中维世纪实现零操作——只需保持IPC、NVR、交换机供电与网络连接正常,插好网线,监视器就能直接显示图像,无需手动设置搜索与连接;其NVR内嵌“健康”自检功能,可使系统状态一键恢复至“健康”;且自带工程小助手,通过智能分析及时解决施工期间遇到的诸如线路检查、问题排查、IPC连接异常等各类问题。
如何打好“NVR+IPC组合拳”
虽然生产厂家在前端NVR和IPC的研发方面都在逐渐发力,很多厂家提供的基于高清的整体解决方案,也应用到越来越多的实际项目中。一方面IP产品的技术在实际应用逐渐改进和成熟。另一方面,以前用户所顾虑的价格偏高,经过不断改进也逐渐趋于平民化,甚至有厂商推出经济型、高性价比、千元级的IP摄像机和NVR。同时,随着市场渠道和各方面教育的完善,用户对IP产品的接受度越来越高,许多厂商表示IP产品总销售额的比例越来越大,但想真正打好“NVR+IPC组合拳”依旧有一些问题需要注意和解决。
有业内人士表示,首先,基于高清的解决方案,成本还是比较高,只能应用到真正需要高清的场合,并未达到普及程度,大都只能应用到项目中,很难走渠道销售。其次,由于IPC和NVR互联的标准化工作还比较滞后,目前有组织在努力做这方面的工作,比如ONVIF、pisa等,但应用到实际中,还有一段路要走。
苏州科达今年发布的SAFE系列NVR已经能够通过ONVIF接入全球30多个主流品牌共500余款摄像机产品,是目前国内兼容第三方摄像机数量多的NVR。苏州科达表示,随着开放性计划的持续推进,这一数字还将不断增加。而对于不支持ONVIF标准的IPC,该系列NVR也可通过RTSP流媒体协议进行接入,进一步扩大第三方品牌摄像机的兼容能力。
与此同时,NVR要能支持大量储存硬盘及容量。NVR支持输入摄像机路数与储存容量也有很大的关系,因此在输入数量较多的情况下,NVR本身就要考虑大量储存的容量问题,支持硬盘数量就是容量选型的要素。对于支持硬盘的型式以可以实行SATA、SATAII(e-SATA)等监控专用等级硬盘为要求。这样才能在稳定性与可靠度上有所依赖。另外,NVR对于硬盘的品牌及型式也要慎重的考虑采用。而且,选择平台稳定安全的系统也是NVR选型的必要条件之一;支持前端摄像机的多样性也是NVR选型上的要件。后,NVR在选型上还必须考虑客户端及后台管理的效能,因为远程客户端(Client)的应用及后台管理是NVR的基本功能,因此在NVR选型时,对于客户端及后台管理这两个功能是不可忽视的。在NVR后端管理平台则必须可以对多台NVR进行影像远程备份的管理,以达到NVR分散配置集中管理的实际要求。