来源:中华工商时报
时间:2013-12-16
近一段时日,我国多个城市被雾霾袭击,一时间,空气净化器销售走俏。家电分析师梁振鹏称,虽然空气净化器销售持续火爆,但是该行业目前面临监管缺失的现状:旧的监管国标相对滞后,新的国标还是空白,这使得相应市场也混乱不堪。不过,梁振鹏也表示,如果雾霾天气持续,这将推动该行业的发展,空气净化器也将会成为家庭中的标配家电。
前景广阔监管缺失
虽然空气净化器销售火爆,但是成为家电标配或还需要时日。今年10月,东兴证券的一份研报显示,目前我国空气净化器家庭拥有率不到1%。
不过这从另一个角度来看,此行业前景颇为广阔。梁振鹏称,目前,空气净化器集中度非常低,未来还会陆续有新品牌加入进来。在未来几年之内,这个行业还会高速增长。
家电产业资深观察家刘步尘说:“空气净化器是新兴产业,我估计3年内能够达到5000万台的市场增量,以3000元每台计算的话,就是1500亿元的市场份额。”
正因为空气净化器是新兴产业,目前该产业存在不少问题。此前媒体报道,目前市面上部分空气净化器存在扩大宣传的现象,实测使用面积仅为标称适用面积的一半甚至不到。
某空气净化器专卖店客服称,虚标适用面积已经不是什么秘密。适用面积是怎么计算的?该客服称,这个并不清楚,一切以厂家生产时的标称为准。近日,上海市质监局通报空气净化器产品质量安全风险监测结果显示,在监测的20批次样品中,有7批次未标称适用面积。
梁振鹏对此说,各个企业都有自己的标准,都有自己的说法,这样这个市场看起来就很混乱。
除此之外,空气净化器还存在价格虚高的问题,有媒体报道,一台标价7000元的产品,成本不超2000元。对此,梁振鹏表示,这种情况是存在的,这个行业目前是一个暴利的行业,利润率都在100%以上。
梁振鹏还说:“良莠不齐是目前空气净化器产业一个很明显的特征,在监管方面,之前相关的行业标准严重滞后于目前实际产业发展,价格混乱也有一部分原因在此,所以说此行业监管亟须加强。”
专家:空气净化器将成家电标配
虽然空气净化器普及率还不高,但是该产业发展潜力不容忽视。日前有媒体援引环保部专家说,如果城市污染治理不到位,雾霾至少还会持续一二十年。刘步尘表示,未来空气净化器有望像彩电一样在家庭中普及。
梁振鹏称,在空气污染严重的地方,空气净化器必受消费者青睐。
据淘宝网数据显示,上周空气净化器成交笔数达146436笔,环比增幅74.1%。由此窥豹一斑,越来越多的人开始注重空气质量。甚至有媒体报道,在南京有部分家长建议在学校安装上空气净化器,进而保证孩子们的学习不受雾霾的影响。
虽然空气净化器可以优化空气质量,但于室内,人们的生活还是离不开户外。有专家建议,平时雾霾少的时候,人还是要和自然多接触;也有专家指出,应从根本上治理雾霾,那就是“减排”。
空气净化器有哪些标准?
对于空气净化器的标准,国家家用电器质量监督检验中心综合检验部部长鲁建国说,国家方面有三类标准,分别是GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》(下称“特殊要求”)、GB/T18801-2008《空气净化器》(下称“空净标准”)、GB21551.3-2010 《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求》(下称“抗菌标准”)等三类。
鲁建国说,所有空气净化器应符合特殊要求及空净标准等两项中的一项,而那些标示有抗菌或除菌功能的产品,则需要提供抗菌标准的相关证明。另外,假设有企业说自己的空气净化器有相应的净化空气率、噪声等指标,则就要符合空净标准的相关规定。
鲁建国还说,如果要选择空气净化器,好去看下产品的CADR值,也就是该产品每小时能处理多少立方米的干净空气。如果有企业号称自己有98%的CADR 值,而消费者去专业检测机构检测发现并没有达到其标出值的90%,也有权要求企业解释说明。同时,购买空气净化器时,其标出的寿命也值得关注,有些标3年寿命的产品,基本是不符合实情的。一般情况下,空气净化器的寿命可能在300小时左右,有的稍微长一点。如果寿命降低到了50%以下,消费者就要考虑更换滤芯及其他设备,否则净化空气的作用就不明显了。
科德宝·宝翎(中国)过滤技术集团总经理华立表示,一些空气净化器企业针对“99%去除0.01或者0.001微米颗粒”的这种说法,也并不科学。
“这里面存在虚假宣传。空气净化器的性能好坏,不在于是否去除很小颗粒的能力,实际上,目前0.1到0.3微米的颗粒是难去除的,反而PM2.5的颗粒容易被抓住。”华立认为。
高效的空气过滤器其“高效空气过滤器”(HEPA和ULPA)值要达到99.7%(即阻隔0.3微米颗粒的效果高达99.7%),这也是多个滤网中效果好的。不过,如果要达到这样的效率需要有很大的风量才行。
在国内,所谓的“高效空气过滤器”定义又要比欧洲的EN1882标准低一些,有的可能只有85%(即阻隔0.3微米颗粒的效果为85%)。因此,购买这类商品时,可以关注这方面的指标。假设一台空气净化器厂家仅宣传自己的产品是高效过滤产品,却没有相应的指标可以参考,这也属于虚假宣传。