来源:扬州晚报
时间:2013-12-16
纵观电视行业发展历史,作为呈现影像为重要功能的产品,电视产品经历了从显像管技术到液晶技术,从2D到3D,从普通电视到高清电视、全高清甚至超高清的发展历程,其每一步发展都遵循了消费者需求为技术创新导向的根本准则。
随着电视作为现代家庭娱乐中心的回归,人们对于观影感受的要求越来越高。观影感受大致可以总结为更清晰的画面、更真实的色彩、更逼真的影像、更舒适的观影条件等方面。而时下正热门的4K电视正是因此应势而生并迅猛发展的产品,中怡康时代市场研究中心发布的《2013年下半年平板电视消费市场趋势分析》显示,高达52%的消费者对高清晰度有要求。在这种市场背景下,清晰度高达全高清电视4倍、高清电视8倍的4K超高清电视成为市场热门产品自是情理之中。
硬屏4K超高清电视
从2013年1月的CES展开始,多家知名厂商即加入4K电视战局。2013年上半年,主流彩电品牌厂商发布4K电视产品约15个系列,下半年4K电视达到31个系列,近70款产品,整个电视产业都有投身于4K电视的趋势。在这种4K热潮下,致力于提升观看体验的硬屏4K技术脱颖而出,受到了整个行业的广泛关注。奥维咨询(AVC)4K电视零售量规模预测及渗透率报告中显示,2013年4K电视的市场规模已达90万台,到2015年其市场规模将迅速增至1650万台,市场渗透率将达到35%。
清晰度的提升会大幅增加画面呈现的细腻感和真实感,但相较提供完美的观影体验还有相当大的距离。要想获得身临其境般的观影体验,更真实的色彩表现也是必不可少的。色彩呈现不够准确的产品,真实感必然会大幅降低,从而影响观影投入度。硬屏4K在色彩表现方面堪称专家级别,与真实色彩别无二致。硬屏4K在色彩方面的技术优势受到了中国摄影家协会的认可,并授予其"色彩显示奖"。另外,完美的观看体验是非常重要的考虑因素,硬屏4K可以实现在任意角度都能观看到一致的画面,不会产生变色现象。世界知名安全测试及认证机构-Intertek曾专门针对80吋以上硬屏4K与80吋以上普通4K屏进行了对比测试,其测试结果表明,硬屏4K在色偏(ColorShift)、可视性(Viewability)以及伽码失真率(Gammadistortionratio)等方面具有明显优势,在整体画质上明显更高于普通4K。
硬屏4K色彩呈现更专业
除了看到更佳画面之外,随着以人为本的科技发展导向,观看本身是否舒适也成为消费者在电视观影时重要的评价要素。作为消费者追捧的产品,硬屏4K在提升观看舒适度方面也具有绝对优势。
IPS硬屏所特有的广视角技术在硬屏4K产品上得以传承,高达178°的观看视角基本消除了观看死角,让观影位置不再受限制,能保障坐在屏幕正前方和侧面的人所观看到画面色彩完全一致,不会像普通4K产品一样产生变色现象。
另外,硬屏4K所采用的不闪式3D技术更是极大提升了3D观影的便利度,将不闪式3D眼镜轻松一戴即可实现3D观影,去掉了充电等繁复的步骤。另外,不闪式3D还充分考虑到本身已佩戴眼镜的人群,设计了夹片式3D眼镜,省去了3D观影时需要戴两幅眼镜的麻烦。中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果显示,采用不闪式3D技术的硬屏4K闪烁仅有0.0006,而采用快门式3D技术的普通4K闪烁为2.49,两者差距近数千倍之高。另外,不闪式3D的亮度较快门式3D更高,解决了3D观影画面过暗的缺点。
上图为硬屏4K及普通4K电视测试结果
作为市场上尖端的产品,硬屏4K以依托于为消费者提供更佳观影体验为发展方向,无愧于行业和消费者的赞誉。而硬屏4K在2D和3D模式下均能播放真实的4K信号,更是为其在未来4K市场中的地位奠定了基础。
伴随消费者需求提升及4K产品的普及,4K片源也日渐增多。日本政府已经确定于明年进行全球首次4K电视广播,而韩国有线电视与电信协会日前也对外界表示,将会在稍后推出4K电视节目以及UHD广播信号。相信4K信号与片源不久就会在中国及全世界范围内普及,届时硬屏4K在4K信号处理方面的优势将更加明显。
科技为人类服务,消费者的需求是促成科技发展的原动力,电视的发展历程证明了这一点。市场以消费者为核心,满足消费者需求的产品必将受到欢迎,硬屏4K受到追捧证明了这一点。展望未来,我们有理由相信硬屏4K以其卓越的技术优势引领行业发展。而更远的未来,能引领市场发展、受到消费者欢迎的,也必定是像硬屏4K这样以消费者需求为核心的产品。