来源:我爱方案网
时间:2013-12-13
水果电池的的发电原理:
两种金属片的电化学活性是不一样的,其中更活泼的那边的金属片能置换出水果中的酸性物质的氢离子,由于产生了正电荷,整个系统需要保持稳定(或者说是产生了电荷,电荷造成下列结果),所以在组成原电池的情况下,由电子从回路中保持系统的稳定,这样的话理论上来说电流大小直接和果酸浓度相关,(如果是要表达为一个函数关系的话,那么这个函数其实是和离子强度有关的而且还是定量关系,和离子浓度有定性的关系),在此情况下,如果回路的长度改变,势必造成回路的改变,所以也会造成电压的改变。
如果你将一片铜插在一个橙子上,旁边再插一片锌,用万用表就能测到0.5V左右的电压。铜的一端就是水果电池的正极,锌的一端就是负极。
完成的作品展示:
四、把花点亮: 8个花瓣上分别滴一滴柠檬汁,LED就会被点亮了!
如果LED不亮,请检查每个连接的地方是否连接紧了,铜线和钉子一定不能直接接触。 LED可以亮半个小时,或者直到纸巾干了,你可以再次浇点橙汁让LED再亮起来。
三、连接LED:LED长脚是正极,要跟铜线相连;短脚是负极,要跟钉子相连,这里用铜线连接到钉子,再跟LED的短脚相连。
二、组装“花瓣”:首先,把8颗钉子都插在软木塞上,如果插不动,你可以先用电钻钻上孔。
每个“花瓣”的铜线“尾巴”,都连接下一个“花瓣”上钉子的一端,如下图:
接到后一个的时候停下来,这里将会连接LED,而不是继续连接钉子。
制作材料:
1、8个镀锌的大钉子(外表很白的那种)
2、纸巾,剪成8小片
3、裸铜线
4、软木塞
5、柠檬汁(可用其他水果汁代替)
6、一个LED(好选用低正向电压和低正向电流的LED。这里用的是1.6v 1ma的led。如果你的led需要的电压比较高,你需要串联更多的“花瓣”。)
制作过程: