• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为与波兰Orange达成E-BAND 微波框架合同

来源:
时间:2013-12-13

分享至:

昨日,华为宣布已经与波兰的移动运营商Orange签署了相关合同,华为的第二代E-BAND 微波将会在未来的两年内助力Orange的移动宽带(MBB)业务的发展。

E-Band是工作在80GHz(71G~76GHz和81G~86GHz)的高频段微波,在产品中采用了的64QAM高调技术实现2.5Gb/s大带宽(小仅占250MHz频宽),提升了频谱效率,显着降低了频谱租赁成本。该系列还将采用更多的技术把带宽提升到10G以上,媲美光纤传送的容量,拥有丰富的电信级以太、分组时钟、带宽自动调整、带宽压缩等特性,并支持强大的网络管理功能。

正是由于华为第二代E-BAND微波RTN 380产品能够提供2.5Gbps超大带宽,满足Orange 的MBB业务发展需求。RTN 380 产品独有支持的自适应波道调制和1588v2时钟,能有效提升带宽利用率,并为Orange即将启动的LTE建设做好充分准备。再加上RTN 380 产品具有易安装、易交付、成熟商用等优势, 使得Orange终还是选择了华为作为战略合作伙伴。

华为从2011年就已经开始了与Orange的合作,作为Orange 现网IP微波解决方案供应商,至今在现网已经有数千跳应用。

标签 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购