来源:电子工程网
时间:2013-12-13
作者:刘燚
我们一直在试图延长一款电子产品的待机时间与使用时间,也为此做出了很多努力。从改善内部架构,降低处理器功耗,将处理器的功能细分化这些方面都做出了诸多努力。但是我们不禁要想,为什么不能够从根本的方面来延长使用时间——也就是改善电池技术,提高其使用时间。 近日,Cymbet宣布其EnerChip可充电固态电池已在中国全面上市,该器件为芯片和各种新产品带来了全新的能量存储应用,可用于医疗、传感器、射频标签、工业控制、通信和便携式电子系统中。 Cymbet成立于2000年,目前有38位员工,在美国明尼苏达州的ELK River和德克萨斯州的Lbbock两个地点建有EnerChip制造设施。 Cymbet市场营销副总裁Steven C.Grady表示:“Cymbet一直致力于成为面向微电子系统的、的固态电池创新者和供应商。此次推出的EnerChip电池能够为客户提供全新低成本、集成化能源储存选项。” 为什么说EnerChip是从根本的方面解决使用时间与待机时间问题呢? 因为首先与目前作为后备电源或者能量捕获存储的传统纽扣电池和超级电容器相比,Cymbet EnerChip电池具有两大优势。 ,EnerChip电池能够达到充放电次数5000次,而我们所使用的传统的纽扣电池大多数产品是无法进行充电的,也就是一次性产品,使用完之后必须进行更换。在那些高危场所,这种更换电池的次数应当尽量避免,以减少其成本。虽然目前也有部分纽扣电池也可以做到充放电,但是其次数多仅为300次,远远低于EnerChip。 第二,EnerChip自放电效应很弱。相对于可以多次充放电的超级电容而言,EnerChip能够做到很低的自放电效应。而超级电容则会在很短的时间之内将其电量损失殆尽。 可以说EnerChip再结合了纽扣电池和超级电容两者的优点,同时又不具备其缺点情况下,为当前的电子产品提供了一个很好的延长其待机时间与使用时间的方式。 而且,EnerChip电池的优势还不于此。 直接集成到电路板和芯片 EnerChip可充电固态智能电池(SSB)在能量存储和电源管理上是一个创新。 该电池可以封装为适用于表面贴装技术(SMT)的元件,所以能够在小的外形中提供能量存储,并且带来了以前使用诸如锂离子纽扣电池或者超级电容器这些传统解决方案而无法实现的便利。 EnerChip非常适合于那些需要电池后备电源的应用,以便在电源故障时仍能保持微控制器存储器、实时时钟和静态随机存取存储器(SRAM)的设置。 EnerChip器件可根据系统的待机电流需求,能够提供从几个小时到几周的备用电源。可充电EnerChips是能量捕获供电微电子系统理想的存储设备。 需要创新的可充电能量存储解决方案的电子产品设计师可利用Cymbet EnerChip电池的优势:覆盖系统产品的整个生命、超薄性、生态友好、无细胞毒性、优异的电学性能、与集成电路(IC)兼容以及高性价比。 Cymbet EnerChip固态电池的商用产品形态可以是裸片形式或者标准的塑料芯片封装器件。 为物联网传感器和可穿戴式技术提供电源 思科、惠普、IBM和许多其他组织预计:到2020年,全球将拥有500亿到3000亿台物联网设备。这些物联网设备中的大部分体积将特别小,并且以未见过的方式进行封装。这些小型物联网设备由许多新型微控制器、无线和传感器技术支撑。 由于没有用于数据和电源的线缆,这些物联网和可穿戴式设备必需能自我供电。为这样的设备供电的方法只有两种:不可充电的传统电池,它们在能量耗尽时需要进行更换;或者采用从周围环境中收集能量的可充电电池,它能够在整个产品生命周期中持续使用。 可以想见,鉴于物联网传感器和可穿戴式设备对于电源的极高的要求,主流的纽扣电池和超级电容无论是从体积以及使用时间来说都很难满足其苛刻的要求。 而且对于医疗电子等需要植入体内的设备来说,含有有害物质的电池根本无法使用。 Cymbet EnerChips是由能量捕获来供电的这类系统的理想可充电电池,尤其是在把整个生命周期中更换电池的成本考虑在内时,它具有极高的性价比。 而且独特的产品形态也使得其能够适用在各种独特的场所,也可以根据客户的需求,来生产各式各样独特的产品。 不过该产品的缺点就是容量过小,因此EnerChips目前仅仅适用于小型化的场所,通过将电源与芯片整合在一起,为芯片传感器等单独供电,降低设备对于电源的需求。 |