来源:第一财经日报
时间:2013-12-13
尽管手机厂商们用了接近3年时间才把3G智能手机拉到千元价格段,但如今4G伊始,千元手机已经列上日程。
“大家都在问千元4G手机什么时候来,我们会在明年1月份给出答案,我们的千元4G手机1月份就可以上市销售。”日前,宇龙酷派副总裁曾宪忠在接受《财经日报》等媒体采访时表示。
“中国移动未来的补贴肯定会向4G倾斜。”中国移动终端公司副总经理唐剑峰表示,实际上,从昨天开始,中国移动官方网站已经开始了移动版iPhone 5S的预约,在运营商和终端厂商的双重推动之下,4G终端的普及将以前所未有的速度到来。
加速布局4G
在4G的机会面前,谁都不愿意落后。“明年上半年,我们一千块钱以上的产品将全部变成4G手机,也就是说一千块钱以上已经没有3G手机了,到明年下半年,700块钱以上的全是4G手机。”
曾宪忠介绍,酷派针对4G时代做出了近乎“激进”的产品规划,现在酷派80%的研发人员已经全部转到4G的产品研发上。
中兴的产品规划与之类似。中兴移动总监办总经理王志也表示,在中兴明年的整体规模里,40%到50%会是LTE的产品,在明年一季度将会推出千元4G手机,从明年整体的市场规划来看,基本上在千元以上都是LTE的产品。
加快4G转型,以及尽快推出千元4G手机,不仅是“中华酷联”的规划,不少国际厂商也在蓄势待发,比如HTC、三星以及索尼(17.67, 0.23, 1.32%)。“索尼明年跟中国移动合作的产品将全部都是LTE,过去索尼的产品线覆盖中高端,未来会覆盖更多价格段。”索尼移动中国区高级副总裁徐婕表示。
据唐剑峰介绍,目前已经有超过16家的芯片厂商和30多家的手机厂商开展4G终端产品开发,有20多款4G手机具备商用销售能力,另外将近20款数据终端具备上市销售能力,包括像高通(72.73, -0.28, -0.38%)、海思、Marvell、中星微(1.82, 0.02, 1.11%)这四家芯片厂商提供了可供商用芯片。
“4G时代的竞争将远比3G激烈。”曾宪忠分析称,在TD-SCDMA时代,几乎只有中国厂商在参与,另外再加上三星,但到了4G时代,由于TDD和FDD的融合,所有国际厂商都回来了,竞争激烈程度可以想象。
从某种程度来说,千元智能机的推出在3G时代帮助国产手机厂商实现了快速成长和份额的快速提高,但是4G时代显然带来了新的竞争窗口。
专利仍是障碍
但是对于不少手机企业来说,快速切入4G仍然需要较强的研发实力和技术储备,因此仍将面临不小的压力。
其中之一是中国移动政策的不明朗。关于在TD-LTE上的语音解决方案,中国移动提出了两种路径,种是五模十频,就是将各种频率和制式集中在一部手机上,另一种方案是VoLTE,就是通过LTE网络来实现语音方案。
但在目前的情况下,韩国运营商已经实现了比较成熟的FDD方案,美国运营商还在测试阶段,中国移动基于TD-LTE的方案,根据规划,要到明年下半年才能商用,在这之前,将研发投入到何种模式上对厂商来说 就是一个挑战。
“之所以目前尚且没有国内芯片厂家提出成熟的TD-LTE手机芯片,很大程度上是不明确投入方向。”一位不愿透露姓名的国内芯片厂商表示,这同样也影响到了手机厂商的投入力度。
另外一个重要原因则是专利。“3G时代我们是不需要交专利费的,但到了4G,这个专利费很难绕过去,因此会增加不少成本压力。”曾宪忠表示。
3G时代,中国移动的TD-SCDMA,中国拥有全部的自主知识产权,终端厂家不需要支付任何成本,但到了FDD和TDD融合的4G时代,专利问题尚不明朗成为阻碍很多厂家的障碍。以中国移动提出的五模十频产品为例,其中包括了WCDMA,这意味着参与厂家必须要向高通缴纳专利费。
据记者了解,高通一般向手机企业收取销售费用的5%作为专利费,但在TD-LTE的专利费问题上,目前高通并未提出诉求,手机厂家也还在观望。
在这样的背景下,中国移动提出了三模五频的产品方案,即终端中不再包括WCDMA和FDD LTE,这一方面为终端厂商降低了成本,另一方面,也有助于绕过专利问题。
“只有迅速扩大TD-LTE终端的销售规模,让国内的芯片企业能快速进入,才能有助于进一步降低未来可能的专利费。”一位终端厂家高层分析称,这也可以从另一个角度理解中国移动和终端厂商发展千元4G终端的战略意义。