来源:中电网
时间:2012-05-28
研究的要旨是“使用石墨烯,制成晶体管”。石墨烯晶体管比目前现有的半导体晶体管的传导速度要快出数百倍。这可立即引发芯片的速度提升。芯片是由数十亿个极小的晶体管排列组成的。(相关阅读: 芯片小批量采购 )
如果石墨烯被很好使用,可以制成更快的晶体管和芯片,科学家们早就关注到了这点。因此,全世界都在竞相开发研制石墨烯晶体管。在这场激烈的竞争中,三星电子研究组率先揍响了凯歌。这得益于“在石墨烯上附上半导体”的创意。如果要制成晶体管,需要捕获电子的技术,但在石墨烯内部,这不是件容易完成的事情。在石墨烯上结合硅制成“萧特基(Schottky)屏障”,该屏障的高度像水坝一样时涨时降,以此来实现不断反复捕获与释放电子。三星电子将这样的晶体管起名为“Barristor”。“Barristor”是“barrier(屏障)”和“transistor(晶体管)”结合而成的合成词。
朴研究员说“小组成员的专业多样,这样可以更好地解决时而碰到的问题”。“学问融合的力量”是世界先研发出石墨烯晶体管的原动力。朴研究员毕业于首尔大学化工学系,在美国斯坦福大学取得博士学位。综技院研究组拥有包括朴研究员在内的7名成员,专业分别来自物理?化学?材料工程学等各个领域。
朴研究员说:“要想制出可实际电子器械中使用石墨烯芯片,需要经过制出更小的晶体管、以此基础上构成集成电路,以及再进行大量生产等多个阶段”,“将会不懈努力,直到实现这一目标”。 (拓展阅读: 芯片代购 )
石墨烯(graphene)
以单层碳素原子形成的极薄的网状物质,具有极强的导热导电性能,较同样厚度的钢铁要结实100倍。英国的曼彻斯特大学的安德烈盖姆(AndreGeim,音,54岁)博士等人因研究出从石墨提取出石墨烯的方法,于2010年获得了诺贝尔物理学奖。韩国人美国哥伦比亚大学韩国人金必立(音,45岁)教授被誉为该领域世界顶级专家之一。金教授在此次朴研究员的论文中以共同作者提名。