来源:我爱方案网
时间:2013-12-12
2013 年 12 月 12 日 —— Imagination Technologies (IMG.L) 和 Express Logic 近日宣布,已扩展 Express Logic 广受欢迎的 ThreadX RTOS (实时操作系统) 对 Imagination MIPS CPU 的支持。采用 MIPS interAptiv CPU 后,进一步延伸了 ThreadX 对各代 MIPS CPU 的支持,从深度嵌入式内核到高性能应用处理器均涵盖在内。为了向 interAptiv 多线程、多核 CPU 产品系列提供支持,Express Logic 同 Imagination 及其合作伙伴展开紧密合作,通过对 ThreadX/SMP (对称多处理器) RTOS 增加新的特性,使其能支持所有的多线程 MIPS 内核。
Imagination 独特的多线程 MIPS 内核,包括一代的 interAptiv 系列,已被多家公司采用,可为基带处理、物联网 (IoT)、网络、存储、汽车等各种应用提供优于竞争对手的整体数据处理能力、服务品质 (QoS) 以及功率/性能效率。
Imagination 战略市场营销副总裁 Amit Rohatgi 表示:“硬件多线程是一种特别能在实时嵌入式环境中发挥作用的优势技术。事实上,多线程技术是当初 Imagination 肯定 MIPS 内核的重要依据之一。我们很高兴MIPS 的长期支持者 Express Logic 能与我们扩展伙伴关系,为ThreadX 增加对MIPS先进内核的支持。随着 Imagination 连续推出新的 MIPS Series5 Warrior CPU 内核,我们将共同合作,继续扩大这种合作,提供Threadx对未来 MIPS 内核的完整支持。”
Express Logic 总裁 William E. Lamie 表示:“对于为 MIPS 架构寻求紧凑和快速操作系统的客户而言,现在他们可以依赖我们的 ThreadX 和 ThreadX/SMP RTOS,从而为他们提供赢得市场所需的性能与功能。ThreadX/SMP 与 interAptiv 的结合将能为系统开发人员提供兼具性能效率与易用性的优势,可加快产品的上市时间。我们将致力于继续为客户提供能在多核、多线程 MIPS 处理器上发挥性能的 RTOS。”
适用于多线程 MIPS interAptiv 内核的 ThreadX/SMP
ThreadX 是一款占位面积小、免版税的源代码 RTOS,适用于各种电子产品的 SoC 和其他资源有限的装置。而由 Express Logic 和 MIPS 合作开发的 ThreadX/SMP 是 ThreadX 的增强版本,可提供同步多核的实时反应支持。针对 interAptiv,ThreadX/SMP 能让开发人员充分发挥在 CPU 的多线程与多核之间共享处理负载的显著效益,并同时保有对要求严苛的嵌入式应用老说至关重要的实时反应。
由于不需要了解底层架构的细节便能开发多核应用程序,因此 ThreadX/SMP 可实现高度的易用性。ThreadX/SMP 能有效地配置和管理功能强大的硬件资源,以将应用程序的线程效率化。ThreadX/SMP 可透明地将应用程序线程映射到 MIPS CPU 中的个别内核,并自动完成负载平衡。ThreadX 的耗费资源低,因此能带来高效的线程至内核的配置与分配 —— 这是大型 RTOS 难以达成的任务,特别是当线程的数量比内核还多的时候。
关于 Express Logic
Express Logic 总部位于加州圣地亚哥,可为深度嵌入式应用提供先进的运行时 (run-time) 解决方案,包括广受欢迎的 ThreadX RTOS、高性能 NetX™ TCP/IP 堆栈、FileX 嵌入式 MS-DOS 兼容文件系统,以及 USBX™ 主机/装置 USB 协议堆栈。Express Logic 提供的所有产品都包括完整的源代码,而且不需要运行时版税。
关于 Imagination Technologies
Imagination Technologies 是的多媒体、处理器和通信技术提供商,开发并授权市场的丰富处理器解决方案,包括图形、视频、影像、CPU 和嵌入式处理器、多标准通信、跨平台 V.VoIP 和 VoLTE,以及云互连技术。这些用来开发系统单芯片 (SoC) 的硅和软件知识产权 (IP) 解决方案拥有完善的软件、工具链和生态系统支持。目标市场包括移动电话、联网家庭消费产品、移动和平板电脑、车载电子产品、网络、电信、医疗、智能能源和连网传感器。Imagination 的授权客户包括多家的半导体制造商、网络厂商和OEM/ODM厂商。公司总部位于英国,并在全球设有销售和研发办公室。