来源:我爱方案网
时间:2013-12-12
应用于平板电脑、智能手机等便携产品传感器大派送!
领取点击:
//www.52solution.com/sample/detail/sid/54
诺基亚Lumia 1520采用6英寸1080p超大屏幕,主屏幕上的动态磁贴从之前的两列增加至三列,并且同样支持大小形状切换。Lumia 1520依旧采用聚碳酸酯机身,拥有红黄白黑四种机身配色。2GB RAM,高通骁龙800处理器,主频2.2GHz,32GB容量外加扩展卡槽。内置2000万像素PureView摄像头和蔡司镜头,支持光学防抖、超采样以及高保真录音技术。内置“诺基亚拍照”应用,该应用程序将此前的“诺基亚智能拍照”和“诺基亚专业拍照”合二为一,可直观地手动调整光圈、快门、ISO等参数,并提供包括背景擦除、拍照、多重曝光等多种趣味拍照模式,可以同时拍摄一张500万像素照片用于分享;一张 1600万像素照片用于保存。
Lumia 1520还将搭载版本的WP8 GDR3系统,支持1080p屏幕、屏幕旋转锁、以及全新的驾驶模式等特性。另外Lumia 1520背面有金属触点,明显是支持无线充电。此外,Lumia 1520使用的是nano SIM卡,这还是诺基亚手机次使用该规格SIM卡。
国外网站时间放出了有关Lumia 1520拆解的照片,尽管图片内容并未涉及每个部件的详细细节,但是整体的部件规划还是非常清晰。
无论是从解析图还是从拆机图中都可以看出,Lumia1520的机身设计依然一如既往的规整,各个模块安排都非常有序。这是作为一个传统老厂的诺基亚所应具有的良好做工水准。