• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

64位A53架构发威:高通新骁龙410 MSM8916解析

来源:我爱方案网
时间:2013-12-11

分享至:


【导读】原本,移动行业似乎商量好了一样,要到2014年下半年才会集体推出64位架构的处理器。但没想到苹果跑得太快,一不小心就整出了一颗A7,整个行业高通、联发科、英伟达也在关注四核、八核的同时开始大谈64位。  

  谁会提前行动呢?当然是高通,这就是高通近官方宣布的其首款64位处理器:   骁龙410 MSM8916     。  

  从编号上就可以看出,   这是一颗定位中低端的产品     ,而不像高通600、800那样高端。为什么?其一,安卓系统还未正式支持64位(开发测试中),这方面需要OEM厂商去推动,当然它也可用于Windows Phone、Firefox;其二,目前已经做好准备的ARM 64位IP基本都是Cortex-A53,它现在的前辈Cortex-A5/A7就是面向低端市场的。  

  高通这些年一直都是取得ARM指令集授权,然后自行设计处理器架构,这颗骁龙410 MSM8916却有些“懒”,因为   它直接使用了A53     。  

  事实上,大家平常的眼光多数都聚焦在高端产品上,骁龙400系列现在其实就有直接基于Cortex-A7架构的,也混合有自行设计Krait架构的,因此再次直接使用A53实属正常。  

  具体来说,   该处理器采用台积电28nm LP工艺制造,四核心主频1.2GHz起步(可能达到1.4GHz),内存支持单通道64-bit LPDDR2/3     。  

图形核心是新的Adreno 306     ,具体频率不详。目前骁龙400全系列用的都是Adreno 305,包括MSM8x28、MSM8x26,估计差别不大,可能只是频率更高一些而已。  

  成基带倒是很先进,   来自顶级骁龙800 MSM8974里的MSM9x25,支持LTE Cat.4 150Mbps、DC-HSPA+和其它旧制式     ,此外还支持Wi-Fi、蓝牙、NFC、GPS、GLONASS、   北斗     。  

  ISP方面也升级了,增加支持   1300万像素主摄像头     ,并支持1080p全高清录像。  

  但现在仅仅是纸面宣布而已。   骁龙410 MSM8916将在2014年上半年出样,相关设备下半年上市     。即便如此,它也有望成为市面上的个(或者首批之一)A53处理器。  

  顺便再来简单回顾看一下A53。它和高端兄弟Cortex-A57一样都是64位架构,将成为未来的ARM主力,且二者的指令集是完全兼容的,可以组成新的big.LITTLE搭档。  

  A53和目前的A7(不是说苹果)一样是   双发射顺序执行架构     ,但是尽管宽度不变,A53在指令并发方面更加灵活,分支预测、数据处理、载入存储、浮点/NEON等等都可以从两个解码路径内同时发射。  

  A53的整体渲染流水线也没太大变化,仍然是   八级     的,可以分为三级拾取加五级解码执行,或者七级浮点/NEON。大多数指令都会在一个周期内完成,因此   分支预测的精度     就至关重要。幸运的是,A53在这方面大为提高,甚至借鉴了双发射乱序执行架构A12的做法。  

  后端部分也有所改进,数据路径更通畅。  

  基本上可以说,   A53做到了顺序执行架构的极致     。以下就是ARM A5、A7、A9、A53在核心级别上的同频性能对比,但注意都是AArch32 32位模式的。  

即便没有64位模式,A53也要比前辈A5/A7快得多     ,   甚至完全超过了A9     ,不过这里都是1.2GHz,A9r4完全可以更高频率制胜,A53能否跑到2.3GHz还不好说。  

  A53架构的另一个重点是降低功耗、提高能效,目标是   28nm HPM制造工艺下、运行SPECint2000测试时,单个核心的功耗不超过0.13W     。高通使用的是28nm LP,功耗可能会稍高一些,但就绝对值而言仍是极低的。  


标签 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻