MOCVD设备何时才能完美逆袭?

来源:
时间:2013-12-11

分享至:

MOCVD是生产LED芯片的关键设备,MOCVD技术提升有助于降低成本提升利润。降低单片外延成本,势必能够提升外延生产利润;提高外延片的均匀性同时提高输出量和效率,降低外延材料、水电消耗等设备和耗材成本,为客户提供高性能的设备平台。

中国MOCVD设备占据全球市场约60%,但是我国的MOCVD市场却是长期被国外企业垄断。

有数据显示,我国MOCVD市场近九成的市场份额被外来企业牢牢占据,美国维易科(VEECO) 和德国爱思强(AIXTRON)则是近90%的市场份额中的大头,后起之秀日本Sanso也握有部分核心专利。我国的企业只占据了可怜的10%的份额,这使得我国的MOCVD企业很是尴尬。

而2012年是中国LED芯片产业为艰苦的一年。产能严重过剩,价格持续下跌成为行业基调。GLII数据显示,2010年和2011年,中国共引进了MOCVD设备680台,截至2012年11月底,国内量产MOCVD设备数量为909台,其中2012年新增的设备数量为106台,仅为2011年新增数量的1/5。然而,市场实际需求与预期相差甚远,大多数机台未能按时投产。目前,国内MOCVD设备平均投产率不到六成,产能利用率仅为五成左右。

面对我国MOCVD设备的低迷和窘境,我国的一部分企业已经开始在行动了。各个企业纷纷大力引进MOCVD等关键设备、开始研发LED外延片和芯片制造关键技术,加快提高芯片、封装和模块制造水平,将会改变多年以来的形成的“进口MOCVD设备依赖症”,使得LED产业迅速做大做强,形成了从“衬底材料-外延片-芯片-封装-应用”的产业链。

据悉,目前国内涉足MOCVD设备研发制造的企业约有13家,且部分国产设备已具备较高水平竞争力,有些设备在产能及成本方面同维易科相比甚至具备一定的优势。但从当前形势看,国产设备要与维易科、爱思强一决高下还尚需时日。

另外,政府还开始重视MOCVD设备企业的发展,对于MOCVD设备企业给予了一定的补助。科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》指出,到2015年,LED产业规模预计将达到5000亿元,并明确指出80%以上的LED芯片要实现国产化。

除了政策支持,还有资金补贴,按照机型种类及所在地区不同,企业每购置一台MOCVD设备,可得到数百致上千人民币的不等补助。中国企业不断在MOCVD设备制造领域中求突破,但若打破欧美巨头的垄断格局,处于竞技提质期的本土企业将迎来新的利好发展期。

不过,我国的MOCVD设备企业总体实力还不强,逆袭之路还很遥远,国产MOCVD设备还需努力。

标签 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购