4G来临 中兴发力

来源:
时间:2013-12-11

分享至:

在近日举办的年度供应商读者评选活动上,中兴通讯荣获了LTE创新大奖和年度宽带网络大奖。

2013年是中兴通讯无线和有线双丰收的一年。国内三大运营商启动了大规模LTE设备招标,在已确定的项目中,中兴通讯获得了综合市场份额的成绩。截止2013年10月,中兴通讯在全球范围内获得65个商用合同,并与全球140个顶级运营商进行LTE试用合作。中兴已进入68%投资LTE网络的国家。

而随着4G牌照的发放,中兴更是迎来了一个发展的高峰期。中兴方面表示:明年中兴LTE终端出货量计划达到整体的40%-50%,并且目标在移动和电信LTE市场占据前两名。这样的豪言壮语背后是中兴近几年来良好的发展态势和先人一步的4G布局。

据了解,早在2002年,中兴就开始投入LTE研发,10多年来已共计投入超过10亿美金。目前中兴已经能够提供从芯片到产品再到方案的全面LTE终端与融合服务解决方案,以全制式、全形态和全用户的模式直接对准LTE商用的用户核心体验需求,而这也是中兴在4G时代的之处。

在终端方面,中兴在2008年正式起步,现已经掌握了多项LTE终端核心技术。从国内来说,中兴在4G方面一步,中兴Memo LTE(型号U9815)获得了工信部颁发的国内张TD-LTE手机入网证,支持TD-LTE/ FDD/TDS/ GSM四种模式,采用单卡双待机语音方案,能够实现高速数据和语音同时在线,同时,中兴Memo LTE还兼顾了细腻显示效果和“家庭影院”式的娱乐配置。

在国外市场,中兴的4G LTE领域的基本专利数量已经占到全球通信厂商的7%。目前中兴LTE终端产品在全球范围内业已大规模布局,共有20多款LTE终端在全球上市销售--比如在香港,中兴推出了全球部单芯片LTE智能手机;在日本,中兴与和软银合作发布超高速4G无线路由器102Z;在美国,中兴联合MetroPCS发布的LTE智能手机Anthem是其在北美的款LTE智能机;而在澳洲,中兴还联合澳电上市首台LTE平板电脑V96A。

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购