• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

瞄准物联网 意法半导体推出能量采集芯片

来源:EEWORLD
时间:2013-12-11

分享至:

意法半导体日前表示,其已推出能量采集芯片SPV1050,用于太阳能或热能发电,可支持从几微瓦至数毫瓦的应用。

该产品计划下季度量产,定价为1.15美元。

SPV1050包括了1.8V和3.3V稳压器,无需外部元件即可直接与微控制器或无线发射器相连。 SPV1050支持功率点跟踪技术(MPPT),可以对能源采集过程进行优化。

电池充电电路支持多种类型的电池,包括锂离子和锂聚合物,锂薄膜固态电池,NiMH和NiCd,以及超级电容器等。

“能量收集带来环境效益的改善,并有助于降低设备成本,随着能量转换效率不断提高,系统功耗不断降低的前提下,能量采集的市场将会更加宽广。”ST Matteo Lo Presti表示。

芯片内部包含降压及升压转换器,因此器件的输入电压范围非常宽,从180mV至8V。

该转换器平均运行效率为90%。

集成的电池充电控制器可进行低压充电及充电终止等控制,同时提供避免过度放电等防护功能。

标签 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻