来源:互联网
时间:2013-12-11
● 三星OLED电视采用Multi-View技术
三星首款OLED电视型号为ES9500,支持3D显示技术,内嵌三星智能操作系统,不过在色彩显示方面,它并没有采用类似LG WRGB四色技术,而 是选择传统的RGB涂层技术,三星表示为了实现更优质的画质,这款OLED电视采用全新开发的色彩引擎技术。比较惊人的是,三星OLED电视采用极致窄边 框设计,机身厚度仅为5cm,十分强悍。
三星OLED 3D电视
三星OLED 3D电视成像原理说明
两个用户所看到的画面是不一样的
三星OLED电视采用Multi-View技术,用户佩戴不同的3D眼镜所看到的画面是不同的,音频则通过耳机和扬声器来“隔离”,可谓一机多用。这一 点在打游戏的时候非常实用,比如两台PC或游戏机同时驳接三星OLED 3D电视,联机玩3D FPS游戏,用户佩戴上不同的3D眼镜,看到自己的场景, 能够做到互不干扰。除了Multi-View技术之外,三星OLED 3D电视还支持Smart Evolution Kit Connector,支持 更加精准的手势识别操控。
三星柔性OLED电视正式开卖
三星首款柔性OLED电视中国地区的型号为KA55S9C,尺寸为55英寸,采用曲面设计,内嵌智能操作系统,并内置有摄像头,支持智能互动2.0技 术。这款产品首发于美国市场,官方价格为15000美元,而今降至9000美元,日前,三星KA55S9C已经在中国上市,官方价格为54999元,感兴 趣的用户可前往卖场体验。
● CES2013:LG全球首款曲面OLED电视
LG是全球首家将OLED电视正式商业化的品牌,尽管销量表现低于预期,但这其中的意义不言而喻,实际上,除了普通OLED电视之外,LG同时还上市了 全球首款柔性OLED电视。近日,LG在韩国工厂内为OLED设备安装落实到位而举行庆祝活动,LG预计从2014年下半年起量产50英寸及50英寸以上 的OLED电视。
LG OLED TV ——全球首款商业化OLED电视
LG市场总监James Fishler在发布会上演讲
LG率先上市的OLED电视采用55英寸设计,为了解决OLED屏幕色彩分配不匀的问题,LG采用色彩提纯技术,通过对像素色彩的优化,有效提升色彩的 一致性,还原出相对准确的色彩效果。此外,LG为了更好的驾驭OLED屏幕的色彩输出效果,研发出独有的WRGB四色技术,在传统RGB(红绿蓝)三原色 基础上增加白色,通过复杂的算法实现更高的画质,令整体的显示质量上升到新的高度。
LG可弯曲55英寸OLED 3D智能电视发布(图片来源 engadget )
LG柔性OLED电视同样采用55英寸,并保留色彩提纯和WRGB四色技术,无论是普通版OLED电视还是柔性OLED电视,这两款产品均支持LG智能 操作系统。有趣的是,LG宣称旗下柔性OLED电视时表示:“The World"s First Curved 3D OLED TV”,也就是全球第 一款符合人体工学设计的3D OLED电视机,弯曲显示以让用户眼睛以相同距离来观看电视。
● CES2013:夏普超大屏8K电视
2012年,4K分辨率让我们眼前一亮,搭载4K分辨率的液晶电视产品,给用户呈现了更多细节。2013年1月8日,美国拉斯维加斯CES消费电子展, 夏普发布了更具炸弹性质的产品,夏普8K分辨率液晶电视,8K电视的分辨率4倍于4K电视,此前本站也进行过深度解析:《7680×4320解析度 真正 次世代TV规格解析》。
夏普新品发布会
夏普液晶面板一直拥有非常雄厚的技术基础。其四原色技术,在传统红蓝绿三色的基础上加入了黄色,让画面更加鲜艳。而在高分辨率市场上,搭载IGZO显示屏的魅族MX2手机和OPPO FIND5手机大家已经不陌生,当然这只是IGZO显示屏在手机设备上的应用。
夏普CEO Toshi Osawa
夏普CEO Toshi Osawa,夏普营销副总裁Mark Viken共同出席了本次发布会。夏普CEO Toshi Osawa用“夏普正在发生着巨大的变化”来形容目前夏普。
夏普营销副总裁Mark Viken
IGZO、8K、Quattron、智能家电中心是本次发布会的重点内容。夏普首次发布了85吋8K液晶电视产品,产品分辨率是1080P设备的16倍,当然这也意味着需要更庞大的数据带宽和更恐怖的影像渲染能力。
85英寸8K分辨率液晶电视
在智能家电大潮中,夏普同期升级了智能家电系统。在2013年,夏普电视将全部升级为智能电视系统,这其中包括3D电视和非3D电视产品。旗下智能电视产品将采用双核处理器,新的SmartCentral功能可以让用户观看视频的同时进行WEB浏览功能。
● CES2013:索尼4K OLED电视发布
实际上,说起OLED电视,索尼是个我们应该尊敬的品牌,早在2007年索尼就推出XEL-1 OLED电视,可以说索尼本身就是OLED电视的先 驱和领导品牌。作为CES2013展会家展示OLED电视的品牌,索尼56英寸OLED电视还是挺震撼的,采用3840×2160超高清解析度的 OLED电视,索尼抓住了发烧级用户的心。
索尼推出全球尺寸的4K OLED电视机
索尼这款56英寸电视机采用O LED显示屏 技术,拥有4K超清分辨率规格(3840×2160),索尼将这款电视定义为 “World‘s Largest 4K OLED”(全球的4K OLED电视),OLED电视已经实现4K超清分辨率规格,对于行业发展而言有着 不平凡的意义。更重要的是,目前电视行业领域,只有索尼才能够提供真正意义上的RGB 10bit OLED产品。
索尼56英寸4K+OLED电视
索尼在显示领域向来有雄厚的技术,此次有了松下的鼎力协助,这款4K OLED采用其研发的氧化物半导体薄膜场效应 晶体管 (Oxide Semiconductor TFT),加上早在2007年XEL-1 OLED电视就已经配备的Super Top Emission面 板技术(增强版),两种技术相结合,终实现色彩惊艳的画面效果。追求画质,唯有索尼。
● CES2012:三星顶级ES8000亮相
作为国际消费电子展(CES)的常客,三星电视在参加每一次CES时都能给我们带来很多的惊喜。在本次国际消费电子展(CES)上,三星依然延续了以往的习惯,特别是75吋“怪兽级”电视ES8000的出现更是吸引了所有在场人的眼球。
三星ES8000系列液晶电视
在国内市场有着极高人气的三星集团在本次国际消费电子展上发布了众多平板电视,而在众多产品中,亮点当属ES8000液晶电视,凭借75吋的庞大身躯和全新的工艺设计,三星ES8000液晶电视吸引了用户用户的关注。
三星ES800液晶电视
三星ES8000液晶电视
除了用户超大的体积外,三星ES8000液晶电视延续了以往的超高工艺设计,从现场发回来的实拍图我们也能清晰的看到三星ES8000液晶电视采用了全新超窄边框设计,对于广大用户来说,超窄边框的加入可以为用户带来更加震撼的视觉冲击。
三星ES8000液晶电视底座实拍
与以往几代产品略有不同的是三星本次发布的ES8000液晶电视更家注重对产品外观的提升,特别是电视底边边框下方的梯形设计更是提升了产品的整体表现,对于广大消费者来说,外观的提升大大改变了用户的家居环境,同时也让电视更像一种装饰品、艺术品。
APP应用商店
从去年开始,各大家电制造商都将产品研发的重点放在了智能APP应用商店上,而与其他品牌的家电产品不同,三星电视在智能APP应用商店上的表现更为出众,除了为用户提供上千种应用程序的下载外,方便快捷的操作模式也为用户的日常使用提供了便捷的服务。
通过智能APP应用商店的连接,用户可以轻松实现网络资讯的浏览、视频文件的播放以及应用文件的下载、安装、应用等,强大的智能操作系统无所不能,可以说它的出现彻底改变了用户对于电视机的传统认识,同时也让用户从被动的看电视转变成主动的玩电视。
● CES2012:LG巨屏84英寸4K电视
高 清晰的画面到底是什么样的?我想大家在看过LG在本次CES上亮相的84吋超高清晰度电视之后肯定会有一定的了解,与普通的全高清电视不同,LG所推出的 UHD TV(超高清电视)在像素上可以达到目前普通全高清电视清晰度的4倍。作为显示输出设备,像素越高画面的清晰度就越高,无论屏幕的大小如何,全高 清电视的像素多只能达到207万,而我们今天见到的LG超高清电视在像素上则可以达到830万,超高的清晰度自然可以让画面的真实效果完整呈现。
84吋LG超高清电视
LG UHD TV(LG超高清电视)
除了具备超高的显示分辨率之外,LG UHD TV还加入了对人类语言和动作的识别功能,用户只需要对电视进行一定程序的输入就可以自由的控制LG UHD TV了。
LG产品展示区实拍
据 当时前方所了解的情况来看,三星、夏普以及东芝都将着力开发UHD TV,而LG在CES2012展会上展出了84吋UHD TV,如此惊人的尺寸,即便 放在今天也极为震撼。事实上,这款产品已经在2012年内上市,目前市场价大约14万元左右,感兴趣的用户可以去卖场了解。
● CES2012:联想进军Smart电视领域
作为IT领域巨头的联想在2012年美国CES上全面进军家电市场,与传统家电品牌不同,联想集团本次发布的电视将注意力集中放在了电视应用以及与用户的互动上,下面我们就来了解一下联想集团在本次CES所发布的新品都有哪些亮点。
联想展厅现场实拍
在 2012美国CES上,联想为我们带来了名为K91的智能电视,该产品采用全高清IPS硬屏,动态刷新率高达240Hz,这一技术的加入可以全面提升动态 画面的显示效果,帮助用户彻底摆脱动态残影的困扰。另外联想K91智能电视还加入了主频1.5GHz的高通8060 Snapdragon双核处理器,内 置1GB内存和8GB存储空间(配置2GB SD卡),有效提升了电视机的处理能力。
联想K91智能电视
除 了在性能方面有所提升外,联想K91智能电视在功能方面同样有着不俗的表现,通过500万像素摄像头的加入,联想K91智能电视可以进行人脸识别,该功能 可用于父母对小孩的使用控制。后在接口方面,联想K91智能电视加入了HDMI接口、AV接口、USB接口以及网络接口等,丰富的接口可以为用户的日常 使用提供更多选择和帮助。
联想idea TV实拍
idea TV实拍
从 去年开始,智能电视已经成为主流趋势,越来越多的家电厂商开始讲注意力放在如何让电视,手机终端或者是电脑终端进行有效连接,互联互通。特别是在三屏互动 互切方面,家电厂商更需要考虑用户用户体验和操作简单化。不过从现在的情况来看,智能电视的在操控方面还有很多的不足,而为了更好的将解决之一不足,大多 数品牌采用手机或者平板来替代原有的遥控,从而实现与智能电视间的互联互通。
接口实拍
底座和遥控器实拍
功能简单大小适中的遥控器
联想集团在本次2012美国CES展会上所集中展出的电视是采用Android系统的idea TV,它可以为用户提供三屏互动、智能点播、应用下载以及日常电视节目接收等,强大的应用功能远胜于传统家电产品。
体感遥控器
为 了让用户更好的和电视机形成互动,联想K91智能电视还配备一个三轴陀螺游戏手柄,同时用户也可以通过语音识别、触控板来控制设备。为了有别于 Google TV,联想为K91预装了定制版的Android 4.0,即内置一些列联想自己的服务诸如云服务等,甚至他们用自家的乐商店来取代 Android Market。
不过在三屏互动中还有更多细节需要更多考虑和改善,目前,除了游戏、体感运动外,更多的网络应用涌现智能电视上,不过电视屏幕上是否能一样轻松实现娱乐,还有待考验。
同时在本次CES上,联想集团还启动了“个人云”战略,并推出了覆盖个人电脑、智能手机、平板电脑以及智能电视四大品类的全新一代乐终端,为实现四屏互动提供了良好的基础保障。
在 本次2012年美国CES上,联想仍以IT产品为主,但是少有的电视产品还是给我们带来了不少的亮点,特别是idea TV的出现更是为用户实现三屏互动 提供了选择和帮助。另外在不断提升显示技术的同时,联想电视还融入了自己强大的IT技术,笔者相信它的出现将会对传统的家电企业形成巨大冲击。
● CES2011:索尼裸眼3D智能电视
2011年CES展有许多的新技术问世,索尼推出了裸眼3D的电视,再次把大家的眼球吸引过去,值得一提的是,这款电视还是一款智能电视。在展台区,索尼的系列裸眼电视的推出对明年的电视行业的发展可以说意义也是重大的。
索尼3D电视展区
3D功能
拥有3D功能的产品可以说是在去年年初的时候还是凤毛麟角,年底时候就已经为今年的普及预热了,而裸眼3D由于摆脱了3D眼镜的束缚而更加令许多的消费者青睐,3D电视费力并且不实用的现象有可能由此改观。
展示3D的游戏视频林林总总诸多内容
裸眼电视 看能拍出 感觉吗?
飞驰而来的汽车
产品的介绍
这些3D电视可以从标签上看到,是GLasses-free的3D,并且有OLED的显示效果,尺寸在24.5寸,当然还有其他型号的产品,由于相机拍不出现实的3D效果,所以有些遗憾。而且这款3D裸眼电视支持1920*1080的分辨率。
体验区
3D尚未被人们完全接受,裸眼3D就铺天盖地的袭来。想要人们接受还尚需时间的检验。不过,3D毕竟是一个趋势,人们看电视的思维看样子也要继续整理,迎接更多新产品的到来。
● CES2011:夏普五维立体显示墙
日 系相对比较低调,不过面对CES展会,夏普再也不能淡定了,每一年都会展示一些新技术,以便巩固“液晶之父”的地位。夏普的确也在液晶电视领域凭借优秀的 技术一直受到广泛的关注,此次CES期间夏普更是下大力气一举展出了具备优良显示性能的四色液晶、3D电视、智能电视等众多新品。
夏普展台气势恢宏
70吋四色3D液晶电视
电视展示强
夏普四色3D电视对比展示
新款智能电视全触摸遥控器
夏普智能电视
夏普五维立体显示墙
夏普此次CES的展出的重点还是的液晶显示技术,并且囊括了目前的所有热点,在3D方面更是推出了70吋大尺寸产品,配合四色技术,在显示效果方面 达到了业界水平。对于今年热门的智能电视来说夏普发布的产品并没有太多的亮点,不过全触控遥控器的设计比较新颖。
● CES2011:三菱推92吋 DLP 3D电视
在美国拉斯维加斯拉开帷幕的CES2011国际消费电子展一直都是新技术产品“争奇斗艳”的场所,除了三星、松下等传统品牌相继推出了裸眼3D电视以及 Smart TV等产品外,三菱在CES2011上也推出了超大尺寸电视,其中采用DLP技术的92吋3D电视不但给用户带来了大画面的震撼享受,同时 3D完美的影像处理技术同样受到了大家的称赞。
CES2011 三菱产品展示厅
三菱92吋DLP 3D电视展示
三菱“怪兽级”DLP 3D电视展示
作为“怪兽级”的产品,三菱推出的92吋DLP 3D电视无论在画质还是性能上都有着不俗的表现,不过就我们前方团队的了解得知,目前三菱92吋 DLP 3D电视目前在市场售价以及上市时间等方面暂时还没有明确的信息,因此这款“怪兽级”产品何时能够走进市场还是一个谜。
● 写在后:
CES展会对于厂商而言的重要性无须再提,在CES展会上展示的新产品和新技术,未必能够在当年内实现商业化,但能够让消费者提前知道未来的技术导向, 比如CES2011展会我们就看到大量的4K电视集体亮相,而一直到2012年才开始大面积上市;又比如CES2012年LG就已经展示OLED电视,直 到2013年下半场才上市。后,我们预祝CES2014年,数字电视领域能够有更多振奋人心的新产品和新技术。