• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

索尼推出两款新型高速CMOS传感器

来源:
时间:2013-12-10

分享至:

据Techno Systems Research的预计,全球CMOS感应器市场的规模将在未来5年增长60%,达到122.8亿美元。

作为索尼的振兴支柱之一,索尼也是在CMOS传感器领域暗自努力。近日,索尼就推出了两款CMOS传感器,分别为1英寸的IMX174LLJ和1.2英寸的IMX174LQJ。两款传感器分别有黑白和彩色两种色彩搭配。

据悉,两款传感器的有效像素都达到了235万,像素大小为5.86*5.86μm。其中,一英寸的IMX174LLJ高帧率达到10bit时164.5针/秒,1.2英寸的IMX174LQJ高帧率为12bit时 128.2帧/秒。

两款新传感器主要用于工业领域,均采用了全局快门,从而避免了卷帘快门在高速摄影时的果冻问题。

索尼在CMOS传感器领域的表现一直比较好,据市场研究公司Techno Systems Research称,索尼在去年拿下了成像感应器将近三分之一的市场。苹果的iPhone和三星电子的Galaxy系列智能手机都使用了索尼的CMOS感应器。

而在不久前,索尼还放出消息,将收购CMOS传感器厂家瑞萨电子在日本的一家生产厂。看来,索尼是准备在CMOS传感器领域大干一场,以谋求品牌的复兴了。

标签 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻