• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IC Insights:手机取代PC成为的IC客户

来源:技术在线
时间:2013-12-09

分享至:

美国市场调查公司IC Insights的报告显示,按终产品划分的IC销售额方面,手机在2013年首次成为的IC市场。此前个人电脑(台式、笔记本式的标准个人电脑)曾是的IC市场,不过2013年手机的产值和IC购买金额均超过了个人电脑。

按照终产品划分的半导体销售额预测(2013年)和年均增长率预测(2012~2017年)。销售额的单位为10亿美元(出处:IC Insights)

电子设备的销售额预测(2013年)和年均增长率预测(2012~2017年)。销售额的单位为10亿美元(出处:IC Insights)(点击放大)

按终产品来看IC的销售额,估计2013年将有24%(643亿美元)用于手机用途、22%(581亿美元)用于个人电脑用途。2012年个人电脑用IC的销售额占25%、手机用IC为22%。预计手机用IC销售额在2012~2017年的年均增长率为12.9%,无线网络的年均增长率为17.9%,平板电脑也高达15.3%。

2013年电子设备的全球总产值达到比上年增加4%的1.41万亿美元。其中,手机市场的产值为2472亿美元,约相当于整体的18%;个人电脑的产值为2083亿美元,约占整体的15%。2012年手机和个人电脑的产值分别为16%和17%、手机约为16%。预计2017年电子设备整体的产值将达到1.74万亿美元,由于智能手机市场的扩大,估计2012~2017年手机产值的年均增长率为6.3%。另一方面,受到平板电脑需求增加的影响,估计个人电脑的年均增长率为-0.7%。

标签 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻